This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:OPA388IDBVT

Guru**** 2386500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, TLV3201, OPA320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883270/opa388-opa388idbvt

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: TLV3201OPA320

大家好、团队、

我们将 OPA388IDBVT 运算放大器用作单位增益电压跟随器、并在输入端(正弦波)馈送时钟信号时发现输出存在问题。

当我们执行+25至-30 C 的热循环时、我们看到输出上2KHz 输入信号的变化约为0.5Hz。在这种情况下、运算放大器通电、并在斜降条件下观察到误差。 稳定在-30C 后、我们未看到此误差。

请通过分享 OPA388IDBVT 的输入失调电压漂移、输入失调电流漂移和输入偏置电流漂移的热系数来帮助我们。

还应分享该器件的热振动响应曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kandula、

    这里有几个评论:最好的是展示电路而不是描述它-一张图片是值得用千字形容的。  我不知道您使用什么电源(单电源或双电源)以及什么是输入电压和输出电压。  确保不违反输出范围-与任一电源轨相差150mV。  如果在缓冲器配置中使用单电源为 OPA388供电、则必须将 VCM 拉低至少150mV、以便输出处于指定范围内。  此外、输入端的任何源阻抗 Rs 都必须与反馈(R1)中的匹配阻抗保持平衡-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../0743.OPA388-Kundula.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    感谢您的回答。

    请在下面找到电路快照:

    我们将单电源用作3.3V、输入偏置为2.4V。 由于我们在路径上有钳位二极管、因此输入将在1.8V 至3V 之间变化(将0.6V 视为二极管的正向电压)。

    请求查看电路并分享您的反馈。

    正如我在之前的通信中所说、我们看到运算放大器输出在温度下降条件(+25C 至-30C)下出现频率漂移。 当我们参考其他运算放大器数据表时、我们发现了输入失调电压漂移(uV/C)的温度系数、但未针对 OPA388器件指定该系数。

    还请求通过建议一种方法来计算频率漂移与输入失调电压漂移(我们假设 输入失调电压漂移是输出频率漂移的罪魁祸首、否则、请建议需要考虑哪个参数)、从而帮助我们。

    感谢您的支持。

    此致、

    Ramalinga Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉马林加

    OPA388是一款斩波放大器、其输入频率约为 fchop=200kHz。 所有斩波放大器都会产生由前端开关的闭合/断开引起的输入电流尖峰 Ib、因此必须匹配两个输入端子上的输入阻抗(请参阅下文)、否则、IB 毛刺随温度的变化将导致 Vos 漂移。  

    OPA388的最大 Vos 漂移指定为+/-0.05uV/C、但这不包括上面讨论的不匹配阻抗引起的额外漂移。

    尽管如此、考虑到您使用的 TLV3201比较 器的最大输入电压偏移为+/-5mV、因此没有理由选择最大偏移为低1000倍(+/-5uV)的 OPA388。  因此,我建议您改用非斩波放大器,如 OPA320,它不需要上面显示的匹配阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的回复。

    我对您的回答有一些疑问、如下所示:

    如果我们使用 OPA320、我们能否避免输入电流尖峰并降低温度范围内的 Vos 漂移? 这反过来减少了比较器输出的频率变化。

    2.请帮助我们计算比较器输出的 Vos 漂移频率变化、以便与测试结果进行比较。

    3.您建议在单位增益运算放大器反馈路径上使用5pF 电容和100K 电阻器。  这是否用于匹配运算放大器输入端的阻抗?

    目前、我们的设计已经完成、只允许修改 BOM、不允许修改 PCB。 考虑到这一点、您在通过修改 BOM 来提高比较器输出频率精度方面是否有任何建议/建议。

    感谢您的支持。

    此致、

    Ramalinga Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramalinga、

    [引用用户="Kandula Ramalinga Reddy"]4. 目前、我们的设计已经完成、我们只允许修改 BOM、不允许修改 PCB。 考虑到这一点、您在通过修改 BOM 来提高比较器输出频率精度方面是否有任何建议/建议。

    那么、您尚未对电路进行全面测试?

    Kai