This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:波动焊接

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875501/lm2904-wave-soldering

器件型号:LM2904

您好!

您能否告诉我们 LM2904是否支持波焊、浸焊?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    我的第一个反应是说、如果没有任何温度规格被违反、这是可以的。  但是、我对这一过程并不是很熟悉、因此我想进行验证。  请允许我咨询我的高级同事、我明天将为您提供最新信息。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    我已就此问题与封装工程师联系、现在正在等待他的回复。  当我有最新消息时、我将再次与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel - San、

    非常感谢你的帮助。 我了解您的状态、期待您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    我还没有收到我接触到的个人的答复。

    我正在通过联系不同的人尝试不同的渠道。

    感谢您对此问题的耐心等待。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    我收到了封装工程师的回复。  您能否确认这适用于哪个封装?

    我假设这是针对 PDIP 的、但希望您确认。

    非常感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    以下是封装工程师的回复:

    "问题涉及什么封装类型?  标题说明 PDIP–因此这将是“P”指示符。 假设器件安装在顶部(远离焊波)、则不需要担心焊接暴露。  鉴定测试是在模拟此暴露之后完成的。   如果器件安装在 PCB 的底部(主体与焊波直接接触)、则存在因吸湿而导致内部分层的风险。  不建议使用这种安装方式、并且不进行测试来验证分层性能。   

    如果这与 SOIC 封 装“D”标识符有关, LM2904D 器件的 MSL1-260额定值适用于顶部 PCB 安装。 不建议对该封装类型进行背面安装和波焊。 我没有找到任何数据来支持对这种暴露的内部分层风险进行评估。"

    此致、

    Daniel