This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:测量高侧电压变化

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA170, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875949/ina138-measure-high-side-voltage-changes

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件:INA170

我们需要检测几毫伏的 Vx 压降、这是大约10毫秒的脉冲。

在稳态 Vx = 12V 时、但在某些情况下、它在10ms 内下降高达200mV (11.8V)、我需要对此进行测量。

C2保持引脚3、D3、D2上的电压、确保输入引脚之间的差值不会超过2伏。

我可以很清楚地看到、引脚4上的电压下降、而引脚3是稳定的。 然而、输出始终为零。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johanan、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我怀疑您的问题源于您如何将器件连接到负载。  INA138是一款单向器件、这意味着您的电流需要通过分流器从 VIN+流向 VIN-。  如果您想要测量双向流动的电流、则需要额外的 INA138。  或者、您也可以考虑 INA170。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当我尝试测量连接到(-)的 Vx 下降时、输入上的稳态为零伏。 当我需要测量时、Vx 会下降、因此我们将(+)提高到(-)、并且电流会沿正确的方向从+流向-。 脉冲时间的负载电流应由电容器 C2提供。

    因此、我仍然不理解我的错误、以及它为什么不能按预期工作。

    谢谢

    Johanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johanan、

    感谢您的澄清。  我现在更好地理解您的情况。  由于您确实在输入引脚上看到了200mV 的差分电压、因此我认为您应该看到输出发生一些变化、除非该部件损坏、输出接地短路或您的器件接地悬空。  您是否对输出引脚和接地引脚进行了连续性测试?