This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471A-Q1:-40°C 至+125°C 温度范围内的稳定性

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2471A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878665/tlv2471a-q1-stability-over-the-temperature-range--40c-to-125c

器件型号:TLV2471A-Q1

大家好、

我们的客户使用 TLV2471A-Q1设计了400Hz 正弦波振荡器。 他希望在-40C 至+125C 的温度范围内实现0.2%至0.4%的稳定性。 该器件是否能够在此稳定频率下运行?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您使用哪种类型的电路来构建该振荡器?  您是否从有关此主题的 TI 配套资料中获取了该信息?

    从理论上讲、该器件可以在该温度范围内运行。  但器件规格是否会在整个温度范围内保持足够稳定...我不确定。  老实说、我更关注无源器件的值变化、因为我认为这可能会产生更显著的影响。

    同样、如果您可以共享您的电路、这将有所帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    不要忘记频率决定电容器的温度系数。 例如、PET 电容器会在该温度范围内显示大约+/-4%的温漂。

    那么、您能否为我们提供该正弦波振荡器的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Kai、您好!

    感谢您分享您的见解。 我仍在等待客户同意分享原理图。 我将在本周内向您发送更新。

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于我们没有收到您的回复、我将假定问题已解决并关闭此主题。

    如果您仍然需要帮助、您可以在此处再次发帖。  一段时间后、线程将锁定、然后您必须创建一个新的线程来恢复问题的活力。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    客户确认关闭此主题。 感谢您的支持。

    此致、

    Danilo