This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:输出与 ADC 读数不匹配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876616/ina181-output-does-not-match-adc-reading

器件型号:INA181

您好!

我在设计中使用 INA181A1 (增益= 20)、其输出直接连接到微控制器的 ADC 输入端(STM32G070CBT6)。

它所做的就是帮助我监控电路板上3.3V 电源轨上消耗的电流。  

配置如下:

我看到的问题是、电压表在该放大器的输出端测量34mV、但我的 ADC 读数(12位、Vref = 3.3V)显示了不同的值(它使用公式计算为100mV ...

在这里有什么可能出错的地方?

我对这种集成非常陌生、如果此表单上已经存在此问题、我很抱歉、但仍希望在此获得任何反馈!

谢谢!

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    感谢您在论坛上发帖。

    我对您的测量/计算结果有点困惑。

    Vref = 3.3V 指的是什么? 这是 ADC 的内部基准电压吗? 如果是、则可能应将其连接到 INA181 REF 引脚。

    您是从 OUT 到 REF 还是从 OUT 到 GND 进行34mV 测量? 看起来 REF 连接到 GND。 如果是这种情况、那么对于 ADC 而言、34mV 输出测量值可能太低?

    还是34mV 分流电压?

    为了帮助您获得最佳效果、请详细说明电流(ILOAD)、VOUT、ADC 读数的值。

    此外、请考虑观看我们的培训视频以更好地了解这些器件。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-gain-error?context=1139747-1139745-1138708-1139852-1140045

    此致、

    Peter