This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:输入共模电压范围

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876540/pga204-input-common-mode-voltage-range

器件型号:PGA204

我继承了一些工厂测试设备的设计、其中 PGA204由+/-15V 供电、但其输入通常直接连接到24V。 该器件"看起来"运行正常(设备已使用7年以上)、在+/-40V 范围内运行以提供输入保护、但超出了指定的+/-12.7V 共模范围(关键是超出电源电压范围)。 以这种方式运行该放大器可能会产生哪些长期影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记这个查询-我错过了阅读原理图(绘制的不好!!!)。 该器件在指定的共模电压范围内驱动、因此没有问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新。  如果您需要任何信息、请告知我们。

    此致、

    Luis