This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:哪一个是最佳增益漂移规格?

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: INA818, INA828, INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882220/ina828-which-is-the-best-gain-drift-specification

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:INA818INA821

您好!

我可以将增益 drft 与 Max 规则进行比较、但我想比较实际的能力值。

即使您检查数据、单位也不同。

我最喜欢 INA818。

应将 INA818、INA828和 INA821中的哪一项理解为最佳增益漂移?

此致、

Kenji

我可以将增益 drft 与 Max 规则进行比较、但我想比较实际的能力值。
即使您检查数据、单位也不同。
我最喜欢 INA818。
应将 INA818、INA828和 INA821中的哪一项理解为最佳增益漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。  

    正确、INA828和 INA818的数据显示方式不同。 INA828以+25°C 为基准 在+25°C 时、增益误差 y 轴值为0ppm。 但是、对于 INA818、它不以+25°C 为基准 25°C 时的增益误差值约为47ppm。 如果您将所有值都引用到该值(向每个数据点添加47ppm)、则应该会收到与 INA828数据表中所示类似的图形。

    我们需要做记录、以确保这些图形始终如一地显示。 感谢您提请我们注意这一点。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的支持。

    我再次比较了增益误差与温度间的关系(G = 1)。

    通过比较 INA828、INA821和 INA818的图形、INA828的性能明显更好。
    [INA828]

    ΔT = 125°C (-40°C)= 165°C 增益漂移={0.7-(-1.7)}/ 165℃℃= 0.015ppm/̊ C

    [INA821]

    ΔT = 125°C (-40°C)= 165°C 增益漂移={84-(-28)}/ 165℃℃= 0.68ppm/̊ C

    [INA818]

    ΔT = 125 μ℃-(-40℃)= 165℃增益漂移={-40-(-67)}/ 165 μ A = 0.164ppm/℃℃

    我的℃℃了 INA828、发现在 Ta = 50~80 μ A 时为20ppm/̊ C。
    我认为 INA828数据表的结果太好了。 您能否提供一些实际的能力数据?
    此外、我认为 INA818是比 INA828新的器件。 INA818的功能是什么?
    我应该使用什么来实现差异? 我想知道有效的差异。

    最后、INA821被列为"平均294个单元"。

    图30. 增益误差与温度间的关系是否平均为294个单元?

    还是仅一个平均代表性样本?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    我将与产品定义人员一起探讨这一点、尽快与您联系。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tamara、

    我已经等你很长时间了。

    感谢您的特殊支持。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我理解、感谢您的耐心。  

    • 客户如何测量 INA828增益误差漂移? 请分享原理图和测试程序。 我们尤其需要了解以下内容:
      • 输入源是什么? 我们推荐使用 DP8200直流电源。
      • 您使用哪种电压表? 我们推荐 HP3458 DMM。
      • DMM 是如何连接的? 输出接地? 输出到输入?
      • 什么是基准电压?
      • 共模电压是多少?
      • 在每个输入端看到什么电压?
      • 电源电压是多少?
      • 所有原理图详细信息和测试程序将帮助我们确定客户是否正确测量此值。
    • INA821数据表的图30平均为294个单元。 它在曲线上显示了它。
    • 下面是 INA818与 INA828的规格规格比较