This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]利用 TI 的尖端运算放大器技术实现低噪声、高精度和低偏置电流

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891120/faq-achieve-low-noise-high-precision-and-low-bias-currents-with-ti-s-cutting-edge-op-amp-technologies

最新精密放大器内容:

  1. CMOS、JFET 和双极输入级技术之间的权衡
  2. 最新产品的滤波器设计工具示例
    1. 滤波器设计工具:带阻滤波器设计
    2. 滤波器设计工具:带通滤波器设计
    3. 滤波器设计工具:高通、低通和全通滤波器设计
  3. 信号链基础知识:针对放大器模拟输入模块的过压保护
  4. 低功耗、小尺寸、高侧电流监控
  5. 用于工厂自动化中实现安全目标的精密信号调节

技术

说明  

系统优势

配套资料链接

零漂移

采用零漂移技术的放大器采用独特的自校正技术、可提供超低输入失调电压(Vos)和接近于零的随时间推移和温度变化的输入失调电压漂移(DVO/dT)、适用于精密应用。

  • 无需校准
  • 噪声极低、可实现更高的分辨率
  • 允许极高增益电路
  • 无1/f 噪声

器件:

所有零漂移器件

LV (<12V)

  • OPA2388 –仅限工业用零交叉和零漂移放大器、具有10MHz 的带宽和真正的 RRIO 操作
  • OPA2333 –超低电流(0.17uA)、350kHz 和 RRIO 零漂移放大器

HV (>12V)

  • OPA2189 –具有多路复用器友好型输入的业界最宽带宽(14MHz)零漂移放大器
  • OPA2188 –低功耗(0.385mA)、高带宽、2MHz、RRO、零漂移放大器
  • OPA2182 –业界超低温漂(最大12 nV/°C)、5MHz、零漂移放大器,具有多路复用器友好型输入
  • TLV2186 –成本优化型低功耗(90uA)、轨到轨输入和输出、24V、零漂移放大器

 

 

技术

说明  

系统优势

配套资料链接

E-TrimTm

E-TrimTm是 TI 获得专利的封装后修整架构。 在最终的封装级制造测试期间、会调整器件内部的校正电流源。 修整完成后、修整电路的网关闭合、因此修整控制电路被禁用、调整变得永久性。

  • 恒定 Vos 除以 CM
  • 支持微型封装尺寸
  • 更好的长期漂移稳定性
  • 多用途应用用例

偏移校正方法:激光修整、e-TrimTm和斩波器

 

器件:

LV (<12V)

  • OPA2376 –高精度(25uV)、低偏置电流(0.2pA)、低噪声(7.5nV/rtHz)、低静态电流(0.76mA)放大器
  • OPA2325 –高带宽10MHz、低功耗(0.65mA)、RRIO、零交叉放大器

HV (>12V)

  • OPA2191 –低功耗(0.14mA)、高精度(25uV) RRIO e-trimTm放大器(成本优化版 OPA2196)
  • OPA2192 –具有 e-trim 的高精度(25uV)、低噪声(5.5nV/rtHz)、宽带宽(10MHz)、低输入偏置电流(20pA)运算放大器(成本优化型 OPA2197)
  • OPA2205 -具有 e-trimTm和超 β 输入晶体管的低功耗(250uA)、低噪声(7.2nV/rtHz)精密放大器
  • OPA2206 -具有 e-trimTm和超 β 输入的 OVP (±40V)、低功耗(250uA)、低噪声(7.2nV/rtHz)精密放大器

 

技术

说明  

系统优势

配套资料链接

支持多路复用器

TI 已开发了一种适用于高电压 CMOS 输入的新输入电路、无需使用反向并联二极管来保护器件。 该技术可最大限度地减小泄漏电流、进而帮助放大器更快地趋稳。

  • 在转换时缩短稳定时间
  • 输入偏置没有增加、输入阻抗也不会因导通二极管而降低
  • 在不影响精度的情况下实现快速多路复用器通道开关

支持多路复用器的精密运算放大器

器件:

所有支持多路复用器的器件

HV (>12V)

  • OPA2191 –低功耗(0.14mA)、高精度(25uV) RRIO e-trimTm放大器(成本优化版 OPA2196)
  • OPA2192 –具有 e-trim 的高精度(25uV)、低噪声(5.5nV/rtHz)、宽带宽(10MHz)、低输入偏置电流(20pA)运算放大器(成本优化型 OPA2197)
  • OPA2189 –36V、14MHz、低噪声、RRO、CMOS、 具有多路复用器友好型输入的零漂移放大器
  • OPA2182 –36V,业界最低的温漂(最大12nV/°C),5MHz,零漂移放大器,具有支持多路复用器的输入

 

技术

说明  

系统优势

配套资料链接

Super Beta

 

TI 的 Super Beta 可提供输入差分对中晶体管的出色匹配。 除失调电压修整方法外、采用 Super Beta 的运算放大器具有非常低的失调电压、失调漂移和输入偏置电流。 由于输入偏置电流非常低、电流噪声密度要低得多、输入阻抗要比任何其他双极技术(包括具有输入偏置消除电路的运算放大器)高得多。

  • 在转换时缩短稳定时间
  • 输入偏置没有增加、输入阻抗也不会因导通二极管而降低
  • 在不影响精度的情况下实现快速多路复用器通道开关

 

为放大器模拟输入模块提供强大的输入过压保护

运算放大器:

  • OPA2205 -具有 e-trimTm和超 β 输入晶体管的低功耗(250uA)、低噪声(7.2nV/rtHz)精密放大器
  • OPA2206 -具有 e-trimTm和超 β 输入的 OVP (±40V)、低功耗(250uA)、低噪声(7.2nV/rtHz)精密放大器

INAS:

  • INA818 -µA±60V 过压保护(增益引脚1、8)的低功耗(350 μ A)精密仪表放大器(35uV)
  • INA819 -µA±60V 过压保护(增益引脚2、3)的低功耗(350 μ A)精密仪表放大器(35uV)
  • INA821 -高带宽(4.7MHz)、低噪声(7nV/√Hz)、精密(35μV μ V)、低功耗仪表放大器

FDA:

  • THP210 -高 μV (40 μ V、0.1μV μ V/C)、高电压(36V)、低噪声(3.7nV/√Hz)、全差分放大器

  

技术

说明

系统优势

配套资料链接

JFET 电介质隔离

 

由于 n 型和 p 型之间存在埋置隔离层,TI 的 JFET 放大器可为低噪声和低失真电路提供前所未有的性能

  • 可实现更高的系统精度
  • 多用途用例
  • 非常适合连接高源阻抗
  • 保持信号完整性

JFET 输入运算放大器中的失真和源阻抗

运算放大器:

  • OPA828 -μs (45MHz 和150V/μ s)、 低噪声(4nV/√Hz)、RRO、JFET 运算放大器
  • OPA145 - 5.5MHz、高压摆率、低噪声(7nV/rtHz)、低功耗(445uA)、RRO、 JFET 运算放大器
  • OPA140 - 11MHz、低噪声(5.1nV/rtHz)、RRO、JFET 精密运算放大器

 

技术

说明

系统优势

配套资料链接

零交叉

 

零交叉放大器采用独特的拓扑、可消除标准轨到轨放大器所具有的交叉区域引起的误差。 TI 的零交叉拓扑可确保在整个共模电压范围内实现高线性度,并确保在精密和一般应用中实现最低失真。

  • 无输入交叉失真
  • 更好的线性度
  • 增大动态范围
  • 与精密 ADC 的兼容性

零交叉放大器:特性和优势

运算放大器:

  • OPA2388 –仅限工业用零交叉和零漂移放大器、具有10MHz 的带宽和真正的 RRIO 操作
  • OPA2325 -高精度(150uV)、10MHz、低噪声(10nV/rtHz)、低功耗、RRIO、 CMOS 零交叉运算放大器
  • OPA2369 - 1.8V 700nA 零交叉轨到轨 I/O 运算放大器(成本优化版本)
  • OPA2320 –高精度(150uV)、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、 CMOS 运算放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将您的问题发布到 E2E >放大器