This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:高温(85C)下的漂移

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876474/opa2388-drifts-in-high-temperature-85c

器件型号:OPA2388

您好!
我们将 OPA2388用作差分输出传感器的缓冲器。 作为缓冲器连接的运算放大器、反馈中有一个100欧姆电阻器。 每个运算放大器缓冲其中一个差分输出。 除了在85°C 时看到的漂移之外、我们还获得了良好的结果。 我们已经在缓冲器之前和之后测试了传感器的输出、并且清楚地看到、信号在缓冲器之前是正常的、但在缓冲器之后是漂移的。 在所有其他温度下、我们不会看到任何漂移(-40~85C)。 当温度恢复到室温时、该漂移会保持不变、我们会得到迟滞。
漂移看起来呈指数级、如电容器放电、在45分钟内漂移约为0.4mV。 您是否对可能导致该问题的原因有任何建议或见解?
谢谢、
Leonid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonid、您好!

    您观察到的漂移对于 OPA2388是一种非常不具有特征的行为。 正常工作的斩波运算放大器的运行应自动工作、以将其电压偏移和漂移降低到接近零伏的水平。 因此、如果这些运算放大器正常工作、OPA2388运算放大器必须在电路中进行其他操作、以在高温下产生所述的高漂移。

    我对 OPA2388应用电路有一些疑问:

    1. 在该电路中测试的所有 OPA2388运算放大器是否在高温下都表现出极高的漂移?
    2. 这种漂移是否发生在所有 PC 主板或特定的单个主板上?
    3. 为 OPA2388供电时使用哪种电源或电池?
    4. 输入电压源是什么?每个 OPA2388放大器部分的输出施加了什么负载?
    5. 包括额定温度系数在内的电阻器特性是什么?
    6. OPA2388 PC 板组装在焊接后是否完全清洁?
    7. OPA2388运算放大器是直接从 TI、TI 的授权经销商之一还是从其他来源获得的?

    我建议尝试以下方法、并确定它们是否会产生影响或揭示问题:

    1. 在器件漂移时、使用10x 探针将 DSO 连接到每个 OPA2388输出。 查看是否有任何证据表明在任何温度下出现了意外波形或振荡。
    2. 移除100欧姆电阻器并将其替换为0欧姆分流器。 看看这是否会对漂移产生任何影响。
    3. 如果您没有严格的 PC 板清洁程序、请按照此处的建议清洁该板、然后重新测试。 请注意、这是基于水的焊剂。 使用干净的 DI 水作为清洁介质、将 PC 板连接到超声波清洁器。 清洁后、在合理温度下烘干电路板、以排除任何剩余水分。 建议连续清洁电路板两次、以完全去除任何残留的焊剂。

    请告诉我们您的发现。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程