This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:对于4-20mA 驱动、您是否有比 XTR305更好的具有成本效益的器件?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300, XTR117, XTR111, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876130/xtr305-do-you-have-any-cost-effective-device-for-4-20ma-driving-better-than-xtr305

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR300XTR117XTR111XTR115XTR116

 大家好、

 我的一位客户正在将 XTR305 用于其当前产品。 他们将  很快开始开发下一个产品。

 下一个产品特性之一是 价格低于当前产品。

 他们的问题如下。

 问题1. 您是否有任何 具有 与 XTR305类似功能的经济高效型器件

 问题2. 您是否有计划对任何与 XTR305功能相似且价格更低的新器件进行 RTM?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    遗憾的是 、XTR305没有更低的成本选项。

    XTR305最近(2年前、2018年)投入生产;   这是最初 XTR300产品(2005年)的较低成本选项。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     非常感谢您的回复。

     我明白了。 我将向他们解释 XTR305是用于4-20mA 信号调节的最低器件。

     再次感谢 、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们提供4-20mA 电流环路发送器、例如 XTR111 (3线)和 XTR117、XTR116和 XTR115系列2线电流输出4-20mA 环路发送器。 当然、这些器件只提供电流输出、其功能与 XTR300/XTR305不等效。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     我明白了。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。