This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:运算放大器加热器

Guru**** 2773805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, OPA4227, LMC6464, LMC6064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883515/opa4277-opamp-heats-up

器件型号:OPA4277
主题中讨论的其他器件: OPA4227LMC6464LMC6064

您好!

我将此运算放大器用于小型应用。  对于简单的反相 放大器、其温度也很高。 请说明解决方案或原因。 查找附件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Shekhar、  

    您可能会尝试移除具有这些直接电容负载的2级上的这些直接电容负载、并查看电源是否会下降-如果是、您可能会振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    迈克尔的建议是一个好建议。 使用10x 示波器探头和宽带 DSO 检查 OPA4277输出、尤其是 U100A 和 U100C 的振荡。 如果存在高频振荡、则可以向各级添加补偿以消除它。

    此致、Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生,

    我移除了电容器并测试了电路,但运算放大器仍在加热。 如果我们只提供其他连接组件的电源,那么我还想提一件事,即运算放大器也会发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的建议。我的输出和输入是直流信号。 根据您的建议,我已经检查了 DSO 上的信号,但其中没有振荡。如果我们只提供其他组件,则我想再提到一点,即在加热运算放大器的同时,我们也不提供其他组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    OPA4277通常以每个放大器大约800uA 的低工作电流运行、或者总电流为3.2mA。 使用+/-12V 电源时、静态功耗大约为77mW、这不会导致过多的发热;比环境温度高约5度。 因此、对于正常运行的 OPA4277、它不应变得很热、并且电路必须发生意外情况。

    U100-B 级中安装了哪些电阻器? R114看起来会将同相输入直接连接到输出。 此外、U100-C 输出端的连接器连接了什么负载?

    您是否直接从 TI 或 TI 的授权经销商之一获得了 OPA4277? 如果运算放大器是从另一个电源获取的、则可能存在问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    您的线程标题提到了"OPA4277"、但您的原理图显示了"OPA4227"。 那么、我们要讨论什么 OPAMP?

    此外,您能否显示(易于阅读!) 显示实际组件值的原理图? 具体而言、R114、它是0r 还是被删除?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekar、

    凯发现了一些我错过的东西。 如果运算放大器是 OPA4227、而不是 OPA4277、则静态电流从每个运算放大器部分的800uA 上升到每个运算放大器部分的3.7mA。 然后、总静态电流大约为14.8mA。  使用+/-12V 电源 时、静态功率 将 为0.355瓦。 封装必须 通过传导和辐射耗散该功率、与室温相比、我预计会明显感到温暖。

    请验证使用的是哪种运算放大器类型。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉,这是我的错误。 我将 OPA4227UA 用于我的应用。R114不会组装在电路板上,它是可选的(它绕过 U100-B -R112 & R113已断开连接)。 OPA4227被单独组装在不同的电路板上并且只提供无输入、无电阻和其热量的电源。 我从 TI 和 TI 的经销商处购买了此 IC,因此我认为它不会带来任何问题,因为我使用了这两个 IC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

     很抱歉,这是我的错误。 我将 OPA4227UA 用于我的应用。 请在下面找到 CKT。 R103未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    由于您确实在使用 OPA4227、因此存在我之前提到过的高得多的功耗问题。 当然、该器件的温度将高于 OPA4277。

    否则、我实际上看不到有关您的电路的任何东西会解释运算放大器为什么会变得很热。 您是否可能遇到 PC 板错误、以及未按预期连接的设备?

    除了加热之外、我注意到的一点是、您在 U100-D 气体传感器电位器电路中使用的是 OPA4227。 此类气体传感器通常产生非常小的输出电流、而运算放大器的输入偏置电流需要比其小得多。 OPA4227的输入电流典型值为±2.5nA、 最大值为±10nA。 通常、气体传感器运算放大 器被指定为具有几十或几百安培的超低输入电流运算放大器。 这是您需要检查的其他内容。

    气体传感器电路速度不快、您可能会发现低静态电流、超低输入电流运算放大器可以更好地适应这些应用。 对于低电流运算放大器、您可能会发现加热问题已解决。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     感谢您的解决方案。您能向我推荐气体传感器电路应该使用哪种运算放大器。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekar、

    您能否测量您的"热"运算放大器的温度? 为此使用一个微型热电偶、并在 OPAMP 封装顶部涂抹一滴热导膏、以使热电偶的热流更容易。

    您可能还需要查看以下产品站点:

    另请参阅此处的"技术文档"和"设计和开发工具"。

    这是另一个讨论气体传感参考设计的非常有趣的网站:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    我建议使用 LMC6464或 LMC6064等四路超低输入电流运算放大器。 其输入偏置电流不应加载  气体传感器 、且电源电流非常低、因此 产生的热量很小。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6464.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6064.pdf

    电源电压必须降至+/-6V  或+/-7.5V 左右、因为最大 V+至 V-电源电压为15.5V。此外、 与您的电路中应用的几乎任何运算放大器一样、需要向 U100A 和 U100-C 输出添加一些串联输出电阻、以将运算放大器输出与100nF 负载电容隔离。 否则、如果没有 一些隔离电阻、它们几乎肯定会振荡。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我将按照你的建议行事。