This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:应用问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874027/lm2901-application-question

器件型号:LM2901

大家好、  

我的客户使用 LM2901作为 比较器、  

他们希望将 Vref=0.3V,如果 Vref 高于输出的 V+将用作1 (高电平), 低于 Vref 低于输出的 V+将用作0 (低电平),Vin 电平将为0~2V (模拟输入),Vsup 将设置为3.3V。

仅为了快速检查,以上应用程序是可行的,正确的是吗?  

(Vin 可能高于 VICR=3.3-2=1.3V,但 Vref 设置为0.3V,低于 VICR,因此该器件将按客户要求按 d/s 9.2.2.1进行检查。)

请告诉我此应用是否有任何问题、谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您可以使用上述配置、但请注意、当您的 IN+节点高于规格时、输出在输出高电平下仍能正常工作、但当它超过阈值以转换低电平时、可能会有一些延迟。 您可以在下面的应用手册的第2.2和2.3节中阅读有关该内容的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa35/snoaa35.pdf

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    此外、我们不建议在输出端使用电容器。 该电容器会减慢输出响应、看起来对 GND 短路以获得快速信号等  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sally、

    感谢您的反馈,如果您想避免低电平转换时的延迟,最好的方法是将 Vsup 设置为高于1.5V+2V (Vin (max))=3.5V,以使 V+、V-输入范围都处于共模 VICR 范围内,这是正确的吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的回答。

    Andy

    此时、您的问题似乎已得到解答。  如果您有任何其他问题、请随时回复、该主题将保持打开状态。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的反馈!

    Andy