This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:直流偏移-去 ulling 方法

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317, XTR106, OPA333, OPA277, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900697/ina317-dc-offset-nulling-method

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: XTR106OPA333OPA277TINA-TI

是否有人可以在 INA317输入端提出最佳的直流偏移-去扭曲方法(由不平衡的惠斯通电桥引起)、这可能会限制适用的输入应变范围。 我也乐于接受其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    XTR106数据表的图1显示了一种有用的方法:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    在使用 INA317的同时,可以将这些技术用于我的应用吗? 通常、XTR106和 INA317中的器件更适合应变仪传感器信号调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    如果没有其他方法来调整偏移误差、通常使用修剪器方法。

    哪种方法更好还取决于您的电路资源。 您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/8171.Schematics.jpg

    一般而言,XTR106  和 INA317中哪一种更适合应变仪传感器信号调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai、XTR106是一个很好的资源。

    您好 Jagbir、

    您还可以使用第二个运算放大器来执行直流零功能。 积分器的反馈(OPA277)为仪表放大器提供直流偏移归零功能。 您可以使用 INA317和 OPA333执行类似的操作。 查看所附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您的原理图如下:

    请注意、INA317的输出电压无法完全降至0V。 请参阅数据表的第8.2.2.9节。 您的输入电压是单极还是双极?

    您的电路中还有一些其他问题:

    -我会将 C7降低至10nF、并在 INA317和 C7的输出端之间插入合适的隔离电阻器。 您是否已经在 TINA-TI 中运行了稳定性分析?

    -输入端的 TVS 和肖特基二极管将显著增加输入偏置电流、并导致额外的输入失调电压影响、如果由于温漂不均匀而无法通过校准移除、这可能很难。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我将减小 C7值。 INA317 具有+/- 4KV ESD 保护、我将需要更高水平的 ESD 保护、高达16kV。

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您可以允许通过惠斯通电桥的泄漏电流是多少? 电路将在什么环境温度下运行?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境温度为21* C。泄漏电流上没有数字、但我计划 使用2种方法来校正/补偿直流偏移:在软件中将 o/p 归零并保持 INA317增益相对较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jagbir。

    我想重复另一个问题:

    "请注意 、INA317的输出电压 无法完全降至0V。 请参阅数据表的第8.2.2.9节。 您的输入电压是单极还是双极?"

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电桥激励电压以及输入电压是单极的、我有3.3V 和 GND (0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您是否按照我在4月30日的建议阅读了数据表的第8.2.2.9节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    是的、我需要在电桥的低侧放置一个额外的电阻器、因为我没有差分电源。 确切的意思是"..  电桥输出电压在放大器输入的共模范围内。"

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您知道此应用手册吗?

    e2e.ti.com/.../tidub00.pdf

    您可以在软件中进行偏移调整吗?

    您需要执行多少偏移调整? 偏移电压是否大于最大信号范围?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我可以在软件中执行偏移。

    目前、我已将引脚5 (REF)接地。 由于我的电源是单极的、我是否需要在引脚5上提供中等电源电压、或者是否可以使用单极电源将引脚5接地?

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    它取决于偏移电压调节范围。 是的、我认为最好将引脚5偏置为具有伪接地电位。

    您是否有可用的 ADC 通道来对该伪接地进行采样? 可以简化软件中的偏移调整...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我有一个额外的 ADC 通道。 因此、您建议对引脚5 (Ref)进行采样、然后在软件中执行偏移调整。

    这种方法如何优于测量 INAMP 的输出并 在软件中执行偏移调整。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    现在正是我想要避免的情况:我们将在两个不同的线程中讨论您的电路...

    我建议通过简单的分压器创建伪接地电压。 然后、使用单位增益跟随器缓冲该伪接地、并使用该电压馈入 INA317的引脚5。

    伪接地应使用什么电压?

    电压应尽可能低、并根据需要尽可能高。 这一切取决于电桥产生的失调电压。 因此、如果失调电压只是微不足道的、您可以使用1V、甚至更低的电压。 但是、如果您的失调电压很大、并且不同电桥之间的电压会发生变化、则伪接地最终应设置为中间电源。 或者直接在电桥上调整偏移电压、正如我之前讨论过的、然后您可以再次选择低得多的伪接地电压。

    如果您可以使用自由 ADC 通道对缓冲伪接地电压进行采样并在软件中进行偏移调整、则无需生成非常稳定的伪接地电压。 一个具有直接来自电源电压的电压的简单分压器是可以实现的。 这就是这种方法的优点!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Jagbir。 我将关闭此主题、回复重新打开。