This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMH7220:LMH7220

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7220, TINA-TI, LMV7219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888811/webench-tools-lmh7220-lmh7220

器件型号:LMH7220
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMV7219

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我可以采用 LMH7220的 SPICE 模型和 TinaTI 模型吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不运行 TINA-TI 仿真? "LMH7220 TINA-TI 参考设计"可在此处找到:

    或此处:

    e2e.ti.com/.../Clock-and-Data-Restoration-Circuit_5F00_kai.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的整个电路有点复杂、因此我需要 LMH7220的 SPICE 模型、感谢 LMV7219仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直致力于开发 LMH7220模型。

    我将了解我们是否可以提供供您使用的初始版本。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我们可以在一周结束前为您提供一个初步模型。  

    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    您能否告诉您的电子邮件、以便我可以将 SPICE 电路的 zip 文件发送给您?  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的个人电子邮件:ozan.dusmezer@gmail.com

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于电子邮件被拒绝、电子邮件地址中是否有拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件为 true:ozan.dusmezer@gmail.com,您也可以尝试发送 “ogdusmezer@aselsan.com.tr”邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sally 将在明天再次尝试发送。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已脱机发送给用户、因此我要关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sally

    我将需要 LMH7220 SPICE 模型进行仿真。 您能不能离线将其发送给我。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里卡纳特

    为了澄清一点、您 是否要求在不同的仿真工具上运行模型的 SPICE 版本?

    您是否能够测试 Sally 上个月提供的模型?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是一个不同的人。 我从未收到任何 SPICE 模型。 您能否为 LMH7220发送任何示例 TINA 仿真文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、  

    我可以为您发送 LMH7220的 pspice 模型、但在使用 TINA 时遇到了一些错误。 如果您现在接受 pspice 模型、则可以使用该文件、我很快会向您发送更新后的 pspice 和 TINA 文件。 我希望它将在下周初准备就绪。 请将您的电子邮件留在下一个帖子中。  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、Sally。 请发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、  

    您的电子邮件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此 TT、因为我正在脱机发送文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以提供替代电子邮件? 我无法发送电子邮件、因为您的电子邮件提供商拒绝了该电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH7220.zip