This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:使用超声波清洗器进行清洗时出现的任何问题

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876135/opa836-any-issues-cleaning-with-ultrasonic-cleaner

器件型号:OPA836

大家好、团队、

希望你们做得好。 客户询问  清洁超声波清洗器中安装在 PCB 上的 IC 是否存在任何潜在问题?

具体而言、以下运算放大器:
OPA836IRUN
OPA838SIDCK
OPA695IDBV


此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、您好!

    在使用超声波清洁器时、应特别注意这些部件。 只要客户对典型器件使用正确的程序。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    客户询问您是否可以提供有关"使用适当程序"的更多背景信息;这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、您好!

    客户应确认他们使用的解决方案在半导体器件(例如去离子水)上是安全的。 使用超声波清洁剂后、使用前应将电路板干燥。 使用压缩空气然后进行烘烤是确保在操作之前去除器件中的水分的一种方法。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan