This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:容性负载的输出浪涌电流额定值

Guru**** 2833625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876335/lm139a-output-surge-current-rating-for-capacitive-load

器件型号:LM139A

在链接线程中、讨论了不应超过20mA 输出电流限制。 其中一份答复指出, 不常发生超过此限制的异常偏离可能对产品的使用寿命影响不大。

有没有关于可接受频率的粗略指南? 它在10或100或更多的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    假设 灌电流正确(正)、输出将自限电流约为12-16mA (参见图3)。 除非超出任何其他参数(例如最大电压或功率耗散)、否则不应导致损坏。

    如果输出被拉至接地(负)以下、那么这种情况下可能会发生损坏、因为这是对体结的反向偏置、并且它们不被设计用于处理大电流。 由于未调节该电流、电流越大、会导致更多的"损坏"。