This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:饱和电压

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882391/lm2903-q1-saturation-voltage

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903B-Q1

大家好、团队、

我的客户已将其应用设计为在 IOL=8mA 时使用。

根据数据表图5 (输出低电压与输出电流间的关系) 、我们可以知道8mA 时的典型 VOL =大约0.3V_TYP。

在最坏的情况下、8mA 时的输出饱和电压的最大值应该估算为多少?

(客户希望保持<0.7V?)

如果您在某些批次的温度范围内有大约8mA 的任何 VOL 数据(avg、std-dev)、并与我分享、那就更好了。

此致、

H.Someno   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、

    我们没有8mA 的分布数据、只是4mA 数据表生产规格。

    获取的字符数据用于在数据表中创建 IO vs Vo 图。

    问题在于、8mA 位于电流限制区域的拐点、因此这会增加一些可变性、因此我们无法从4mA 值推断出来。

    由于这是一个"不受控制"(未修整)参数、因此批次之间的变化可能高达30%。

    4mA 时的过热规格为700mV、因此8mA 时的过温规格要差得多。

    他们是否考虑过新的和改进的 LM2903B-Q1版本? 它具有稍高的电流限制、因此8mA 离电流限制拐点更远、并且总体饱和度更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    如果可能、我会将 IOL 降低至4mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯先生的建议是合理的。  除非您特别关注输出转换的上升和下降时间、否则增大上拉电阻值将提高输出逻辑电平的噪声裕度。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间里、我们没有看到这个线程的任何响应、所以我将关闭这个线程。

    如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开或启动新帖子。

    谢谢

    卡盘