This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199

Guru**** 2925860 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887902/ina199-ina199

主题中讨论的其他器件:INA199

您好、先生、

我的客户使用 INA199C 时、我们读取了 ADC 的电压、该值非常接近实际电压(差值大约为0.1V)

但是、如果 ADC 的检查电流、它与实际电流的差值大约为20mA~300mA、这是可以接受的吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您深入了解该论坛。 如果您的客户期望20mA 并且测量的电流为300mA、这是不可接受的。 为了更好地帮助您并弄清其测量结果为何关闭、我需要 INA199电源电压、使用的分流电阻器值、INA199输入上的共模值、预期的电流测量范围以及连接到 INA199的 ADC 的名称。  除 ADC 信息之外、还需要用于计算各种误差影响的所有信息。  ADC 可能会指示是否超出了最大容性负载。 我还需要知道 IN+和 IN-之间的差分测量以及 REF 和 OUT 之间的差分测量。  如果可能、这些值应该直接在 INA199引脚上收集、而不是在一个测试点收集、测试点可能放置不当。

    如果您不熟悉电流监控器中的各种误差源、并且想熟悉这些误差源、我建议您观看 此处提供的教程视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请发布原理图和一些示波器图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    原理图如下所示、

    我们读取 ADC (1412) Calculate I-Mond (0.965V)、测量值为 I-Mon (0.97V);看起来很有意义。

    但测量电流为2.12A、计算至 I-MON (0.848V)似乎没有意义

    条件:

    R609 = 2m Ω

    R601=4.7K

    负载电流= 2.2A

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    对于200V/V 增益 INA199测量的2 m Ω 上的2.12A、我预计输出为0.848V。  如果我对您的解释正确、您将不会在 ADC 上测量该数字。  如果您断开 ADC 与 INA199输出的连接、并且能够使用万用表测量0.848V 电压、那么我认为您可能需要缓冲 ADC 的 INA199输出。  如果您断开 ADC、但仍然无法从 INA199输出测量0.848、那么我将探测您的 V+引脚。  可能是您的3.81V 升压转换器未充分设计为提供2A 电流、因此当该大电流为源时、INA199电源可能会下降到低于最小工作电压。  断开 ADC 并探测 INA199输出、让我知道您观察到的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们使用具有2欧姆负载的 INA199 EVM 进行实验。

    以下是结果、容差仍然过高、约为10%;客户 PCB 的结果几乎相同。

    如果有什么事情是不正确的、我们可以检查什么?  

     

    电流负载(A)

    输出电压(V)

    容差

    0.5.

    0.216

    8%

    1

    0.436

    9%

    1.5

    0.65

    9%

    2.

    0.87

    9%

    2.5.

    1.092

    9%

    3.

    1.323.

    10%

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    Patrick 是指 INA199的电源电压。 测量期间的电源电压是多少? 是不是一心一意地下降了?

    找到错误,分裂和征服:-)

    为了进行进一步测试、我将从 INA199上断开 ADC。 我将移除 Q603并将稳定且稳定可靠的+5V 电压源连接到端子"VCARTOMISER_1"。 此+5V 电压源必须能够驱动3A 的电流。 然后、我将一个虚拟负载从"VCARTOMISER_IN"连接至信号接地。 该虚拟负载可以是一个简单但精确的功率电阻器。

    如果到目前为止一切都正常、我会逐个添加客户的零件、零部件。 开始将+5V 电源替换为"BOOST_3.81V"。 然后添加 Q3。 然后添加客户负载。 等等...

    这个“连锁”中的某个地方一定是错误的:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我们在推出 EVM 进行分发之前、先对其进行了验证。  如果您的测量结果不准确、那么无论您的部件规格内没有稳定的电源、从 INA199输出到接地的电阻都非常低、INA199接地和系统接地电势都非常不同、您的测量设备存在问题、 或损坏部件。  

    我认为、Kai 发布的内容应该会对您有所帮助。  但是、如果您仍然遇到问题、以下是排除上述各项的步骤。

    检查设备。

    -使用 DMM 测量1A 的 Vsense 电压。  您的 DMM 读数是否为0.002V?  如果它不是您的负载源或 DMM 有问题、

    -如果您使用 LabVIEW 或类似的器件自动进行测量、则需要确保为 DMM 提供足够的采样时间以达到指定的分辨率、否则测量值可能低于预期值。

    检查接地电位。

    -在 INA199 GND 引脚和您的首选系统接地测试点之间进行连续性测试。 如果它发生故障、您可能在某个位置有不良的焊接连接。  我还会检查电阻。 即使电阻为几欧姆、我也看到仪表会发出蜂鸣声。  电阻越接近零越好。

    检查基准电势

    -您的原理图表明它应该接地、因此我将验证引脚上的电势是否相同。  否则、您可能会在某个位置有不良的焊接连接

    检查电源

    -检验良好的接地连接后。 针对各种负载条件测量电源、并验证电源是否未移动且处于规格范围内。  如果在斜升 Vsense 时电源移动很多、则电源不够稳定、您可能需要一个更大的去耦电容器来保持电源电平。  如果电源不在规格范围内、您的电源可能已达到合规限值。  对于工作台电源、这应该可以进行调节。  对于板级电源、您可能需要进行一些重新设计、以确保它能够为所需的电源电压提供适当的电流量。

    检查静态电流

    -只要在 INA199输出与接地之间没有一个小电阻器、静态电流应该低于 mA。 在未连接到 INA199输出的情况下检查此电流。  如果您看到静态电流高于100uA、则表明您的器件可能已损坏。