This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:转换率规格

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882430/tlv3201-slew-rate-spec

器件型号:TLV3201

您能否分享 TLV3201AIDBVR 的输出和输入转换率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad

    比较器是根据输出上升和下降时间指定的。  对于 TLV3201、通常5ns 指10%至90%的转换电平。

    关于您的输入压摆率问题、我不能完全确定您在寻找什么。  我们可以预期在比较器输出端看到变化的输入端的最小脉冲宽度是传播延迟的2倍(TPLH + tphl)。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间里、我们没有看到这个线程的任何响应、所以我将关闭这个线程。

    如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开或启动新帖子。

    谢谢

    卡盘