This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:LMV393

Guru**** 2507945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393, TLV3202, TLV7012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882831/lmv393-lmv393

器件型号:LMV393
主题中讨论的其他器件: TLV3202TLV7012

您好!

我在和配置中使用2个 LMV393、通过 TRIAC 用于加热器线圈。 逻辑0期间、TRIAC 不会关闭。 TRIAC 的栅极电流为10mA。 请发表评论。

此致、

Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在和逻辑中使用2个 LMV393的有效方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    您能否提供原理图? 您的电源电压是多少? 上拉电阻值? 实际的"高"和"低"电压?

    在10mA 时、"低电平"应约为200-250mV。 请记住、还应包括上拉电阻器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不应该分享原理图。 在现有原理图中、我们使用了以下值。

    上拉电阻器- 180欧姆

    VCC - 5V

    高电压和低电压- 5V 和0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这是直接连接两个 LMV393 (闭环)的 O/P 的好方法吗?

    这会产生稳定性问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    您可以根据需要将尽可能多的漏极开路(集电极开路)输出连接在一起。 它们设计为"或"版

    切勿将推挽式输出连接到任何其他输出。

    比较器不应在输出负载方面出现任何"稳定性"问题。

    一个180欧姆的上拉电阻器是一个相当重的负载(27mA)。 我们建议使用大约1mA 的上拉电阻器电流。

    输出仅从上拉电阻器吸收大约28mA 的电流。 在任何栅极电流之前、输出必须灌入的电流越大、VOL 将越高。

    尝试将上拉电阻更改为1k。

    实际测量的 VOH 和 VOL 电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    这是 我们的电路的块级表示。  比较器采用1.5K 电阻器的正反馈。 此电路的问题是、逻辑0的 TRIAC 未关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    哇... 如果确实有两个上拉电阻器、则总上拉电阻器值为90欧姆! 您只需要一个上拉电阻器。

    5V/90 Ω=55mA、当输出为低电平时、任一输出都需要灌电流。

    55mA 不在图3中-但输出低电压看起来大约为0.7V (假设只有一个输出为"低电平")。

    我假设 TRIAC 的 MT2上存在常见问题?

    如果是这样、那么假设 MMBD 二极管的二极管压降、"低电平"时的端子电压将大约为1.4V。

    您在栅极实际测量的是什么? (栅极至 MT2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    您是否考虑过添加一个与 MOC3023类似的 Opto-Triac 驱动器级、例如?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swathi

    如果我们可以在比较器方面帮助解决任何其他问题、请告知我们。

    如果不适合使用集电极开路输出、则可以始终将两个推挽输出器件与每个输出端的二极管一起使用。  我们有一些快速比较器、例如 TLV3202和我们最新的 TLV7012、如果它们有所帮助。

    卡盘