This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:如何将电流感应变压器输出(1-2V 交流)作为 XTR115输入?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR115, OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869687/xtr115-how-do-i-give-current-sense-transformer-output-1-2v-ac-to-as-xtr115-input

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件:XTR116OPA322

您好!

我们正在使用 XTR115/XTR116设计电流变送器。 这基本上用于电流测量。 它包含两个部分、即1.电流互感器、2.电流放大器(XTR115)。 我们所需的输出为4-20mA。

因此、我们计划为XTR115的 ie2e.ti.com/.../CST_2D00_1005.pdfnput 提供电流感应变压器输出。 电流感应变压器输出为交流(1-2V 交流)。 电流感测变压器(零件号:CST-1005)匝数比1000:1,随附数据表。  

现在、我的问题是、

1.是否可以为 XTR115/XTR116提供电流感应变压器输出(1-2 V AC)?

2.能否相对于 XTR115/XTR116的输入获得电压输出(0-5V 直流或0-10V 直流)?

此致、

Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winiston、

    如果您想要获得直流输出电压、则应对交流传感器信号进行整流和低通滤波。 这是您想要的吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、基本上我想将传感器的交流(1V 交流)信号转换 为直流信号。  由于传感器输出的最大交流电压为1V、因此桥式整流器会由于二极管的正向电压而松动一些电压。 桥式整流器的正向电压约为0.7V。 因此、我将释放0.7V 的传感器信号。

    在不影响任何电压损耗的情况下、是否有更好的做法可将低压交流电(最大1V 交流电)转换为直流电?

    此致、

    Winiston.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winiston、

    您将采用一个精密有源半波或全波整流器、用于补偿整流二极管上的压降。 以下是两个示例:

    e2e.ti.com/.../sboa227a.pdf

    e2e.ti.com/.../6712.tidu030.pdf

    但还有许多其他方法可以构建精密有源整流器。 有些甚至允许低通滤波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。 我计划将 OPA322与 XTR115 (4-20mA cuurent 环路变送器)搭配使用。 我希望 OPA322具有单位增益。

    让我来解释一下我的设计概念。 这是一种电流测量设计。 初级电流流经电流互感器。 施加到 OPA322输入端的电流互感器输出(0-1V 交流)。 我希望 OPA322提供0-1V 直流电压、并且0-1V 直流电压会再次馈送到电流增益为100的 XTR115。 最后、根据电流互感器的初级电流变化、我将从 XTR115获得4-20mA 输出。 请查找随附的原理图。 e2e.ti.com/.../Current-measurement-Schematic.pdf 、并查看有圆圈标记的区域以了解问题。


    此原理图是否适用于我的应用?

    下面给出了我的问题。

    在 R19上测量交流信号。 因此它不是以接地为基准。 如何将其馈入 OPA322?

    OPA322的输出为脉动直流(包含交流和直流)。 是否需要添加滤波电容器(C23)以使其平稳地直流?

    此致、
    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我仍在等待您的回复。 请参考我的答复。

    谢谢、此致、
    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    您可以通过这种方式进行整流。 它不是超精确但简单:

    e2e.ti.com/.../arockia_5F00_xtr115.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。 根据您的上述设计、OP-AMP-TLV9002S (VF3)的输入端可接受的最大输入是多少? 此设计是否测试过?

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供的信息。 根据您的上述设计、OP-AMP-TLV9002S (VF3)的输入端可接受的最小和最大输入/电压是多少?  此设计是否测试过?

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    我将从该电路开始:

    e2e.ti.com/.../arockia_5F00_xtr115_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    工作正常吗? 还有其他问题吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    现在、我对上面用于将交流电转换为直流电的简单电路感兴趣、 并计划在输出侧(VF1)使用一个平滑电容器(22uf 钽电容器)来转换直流电。 我希望它能达到目的。 最终、我需要将交流信号转换为直流信号。 由于我正在设计 PCB、因此我尚未对上述设计进行测试。 您是否已在上述设计中进行过测试? 您是如何获得上面的波形的?

    您施加了1V 交流信号并进行了测试。

    我想知道我们可以馈送到 VF3并转换为直流的最小和最大交流信号是什么?

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我之前的答复是、下面附上了您的原理图

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    我的时间非常有限、因此我会要求您自己运行仿真。

    该设计只能在原始应用中和使用我没有的原始设置进行测试。 因此、您必须自行测试电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arokia:

    非常感谢 Kai 的详细解释和仿真。   

    如果您的问题得到了解答、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的宝贵时间和支持。 我在 PCB 中添加了上述设计。 现在它处于设计阶段。 因此、我只能在 PCB 完全制造后提供反馈。 我将很快通知您状态。

    谢谢、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    当然、我的问题 也得到了解答。 感谢她的时间和支持。

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运,温斯顿:-)

    Kai