主题中讨论的其他器件:XTR116、 OPA322
您好!
我们正在使用 XTR115/XTR116设计电流变送器。 这基本上用于电流测量。 它包含两个部分、即1.电流互感器、2.电流放大器(XTR115)。 我们所需的输出为4-20mA。
因此、我们计划为XTR115的 ie2e.ti.com/.../CST_2D00_1005.pdfnput 提供电流感应变压器输出。 电流感应变压器输出为交流(1-2V 交流)。 电流感测变压器(零件号:CST-1005)匝数比1000:1,随附数据表。
现在、我的问题是、
1.是否可以为 XTR115/XTR116提供电流感应变压器输出(1-2 V AC)?
2.能否相对于 XTR115/XTR116的输入获得电压输出(0-5V 直流或0-10V 直流)?
此致、
Winiston.P