This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4191:RUM (WQFN)封装 CAD (*。BXL)文件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892624/opa4191-rum-wqfn-pacakge-cad-bxl-file

器件型号:OPA4191

您好!

我想请求 OPA4191IRUMR 的 CAD 文件。

它不在网站或产品文件夹中。  

我使用 Altium 来设计原理图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon:

    我正在查看我们的内部资源、了解为您获取 OPA4191 RUM 封装 CAD 文件将需要些什么。 请注意、大多数 TI 员工在家办公、因此这可能比平常更困难。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon:

    本周早些时候、我提交了一份工作单、为 OPA4191IRMR RUM 程序包创建了 CAD 和.bxl 文件。 我刚刚检查 了 TI 网站上的状态、它表示 开发 已"排队等待工作"。  由于工作在队列中   、我无法控制工作何时完成、但工作完成后、我们会立即向您提供信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。

    我期待很快收到您的回复。

    希望您保持健康和强大。

    此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon:

    非常感谢。 我希望在 USC 的一切都很好。

    我收到一条内部消息、说新的 OPA4191IRMR RUM 软件包.bxl 文件应在接下来的24至48小时内出现在网页 CAD/CAE 符号中。 这是我第一次使用该系统、希望一切都按计划工作。

    我将密切关注一些事项、以确保您可以在.bxl 文件可用时立即访问该文件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon:

    OPA4191 RUM .bXL 文件似乎应该已经加载到 OPA4191网页的 CA/CAE 符号部分、但它没有加载。 我可以在内部访问新的.bxl 文件、因此我将其复制到本地驱动器。 我可以从 Ultra Librarian 查看它、但我没有设置直接从 Altium 查看.bxl 文件。 我附加了文件供您查看、而不必等待文件发布到网页上。

    请告诉我、这是否为您提供了所需的内容。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA4191_5F00_RUM_5F00_16.bxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢。 我刚刚检查了附件、并成功地将其转换并加载到我的设计中。

    一个简单的问题是、我应该在哪里连接散热焊盘(引脚17)? 它应该连接到 GND 还是 V-?

    在我的设计中、V+使用+3V、V-使用-3V。

    此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon:

    很高兴您能获得新的 OPA4191 RUM 封装 CAD 信息。 务必将 OPA4191 RUM 封装散热焊盘连接到施加了 V-电势的 PC 板散热焊盘走线。  

    如果此信息涉及 OPA4191 RUM 的所有问题、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你