This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:慢 SPICE 模型

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TINA-TI, ADS8900B, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880262/ths4551-slow-spice-model

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: TINA-TIADS8900BTHS4541

您好!  

我在 LTSpice 中获得了 THS4551、但它非常慢。  它在 TINA 中的运行速度是否也很慢?

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

     您是否能够在 TINA-TI 中共享原理图或重新创建它。 在简单的电路原理图中、它不应缓慢运行。 您是否在 LTSPICE 中获得输出?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第二次审查中,它的行为不正常。  我遵循了您在前面的论坛帖子中提供的说明。  下面是原理图、您能否尝试让模型在您的端工作、然后将其附在此处?e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_simple.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以深入了解这一点、并在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我明白了、我的反馈连接不正确、因此它是正反馈而不是负反馈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我现在还习惯了 TINA、您能不能让我指向显示如何测量 TINA 中相位裕度的文档?  在 LTSpice 中、我断开反馈环路并插入交流电源、但我获得的开环增益非常低。  使用 THS4551差动放大器似乎有点棘手。

    我尝试以20kHz 的频率为 THS4551创建 LPF、但根据我的观察结果、由于反馈电容器谐振、存在增益峰值、因此这就是我尝试在 SPICE 中查看它的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Erik、  

    本文介绍了实现 LG 相位裕度的一种方法-一些准备材料也在#5中提供、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-fully-differential-amplifiers-fdas-insight-8/

    如果您需要特定的 MFB 滤波器、请告诉我、使用 THS4551在该领域做了很多工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

       为了补充 Michael 的响应、本视频系列列举了一些有关分析全差分放大器(FDA)稳定性: FDA 高精度实验室稳定性的示例。 要更改 Tina-TI 中的组件属性、请右键单击组件并选择属性。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Sima 和 Michael、我将在下周完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima 和 Michael、您好!

    我终于开始了。  我遵循 ADS8900B 数据表、图111。  这里是我的结果和附加的仿真。  您能否回顾一下以确保我一切都正确?  由于2.2 Ω/10nF 输出滤波器、似乎有足够的相位裕度(105deg)、对吧?

    谢谢!

    Erike2e.ti.com/.../TINA_5F00_Stability_5F00_THS4551.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、  

    您的设置有很多问题、更像是15度相位裕度、本文试图展示一种完成此操作的方法-本系列中的#5是有关此操作的背景信息、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-fully-differential-amplifiers-fdas-insight-8/

    这是修改后的文件、  

    e2e.ti.com/.../TINA_5F00_Stability_5F00_THS4551-corrected.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要开始,如果你想更详细地了解我在这里所做的事情,明天上午。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我现在回顾一下、我们明天就会联系回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有几个问题/意见:

    1. 您有关 PlanetAnalog 的文章很棒,除了图形分辨率太低,我在图像中看不到任何细节。  您是否有更好的文档来源?

    2、 您好像忘记将 VCOM 接地、但在我将 VCOM 接地后、我得到的结果与您相同。

    3、 我将稍微调节相补角。  理想情况下、图形将显示0、然后向-180移动(第一个-90通常来自内部主极点)。  但在所有情况下、我在这里进行仿真、我似乎无法使它从0开始。  如果我以10Hz 的频率开始仿真、我将得到-160deg 的开始相移。  我不确定这里会发生什么情况。  根据您的屏幕截图、从100度相移开始意味着什么?

    1.2pF 电容好像没有做什么、这只是我应该在原理图中放置的占位符吗?

    5、99.97MEG 与100MEG 等产品相比有何意义?

    谢谢!

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Erik、这些都是好问题、  

    1.是的、当 EDN Planet Analog 在2019年8月迁移平台时、用于扩展映像的链接全部断开-以下是 pdf 版本的#5和#8 (您应该先查看#5)。 我更喜欢断开输入端的环路、因为这将使反馈网络作为内部开环输出阻抗负载的一部分。 如其他来源所示、在输出端断开它会在某些情况下导致缺少一些相位裕度问题(例如在反馈 R 上放置反馈电容器)。  

    e2e.ti.com/.../8078.The-SSU-part-5-Stability-issues-for-high-speed-op-amps_5F00_introductory-issues-article-text-Feb.-2_5F00_2019.pdf

    e2e.ti.com/.../Stability-Issues-and-Resolutions-for-High-Speed-Fully-Differential-Amplifiers-May1.pdf

    2.如果悬空、VCOM 输入控制将默认为电源上的中标度。 如果您在超出范围但模型可能仍能正常工作的单个5V 电源上接地、则器件将无法正常工作。  

    随着时间的推移、我们主要转向旋转传感仪表、以报告环路周围的相移、而是相位裕度-旋转会向报告阶段增加180度、因此它从180度开始、然后移至0。  

    正如您将在第5部分中看到的、我使用的输入方法的中断仅要求您手动将 FDA 的输入阻抗置于求和点、即1.2pF -通常不执行任何操作、但有时我会将其包括在内、  

    在某些模型上、我在 TINA 中遇到过数字振荡、使用这些奇数值似乎有助于实现这一点(尤其是 THS4541模型)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  还有几个问题:

     直观地看、不需要反馈电感器。  由于输入与反馈断开连接、因此无论怎样、增益都应较大(开环)。  但很显然、需要进行有效的仿真。  我缺少什么?

    2. 有什么想法如何将相补角从15增加到接近20或30的值?

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Erik、  

    当您执行这些 LG 仿真时、您必须建立一个中量程直流操作点、以实现正确的交流仿真。 实现这一目的的几种方法、但该电感器是一个很好的仿真技巧。  

    相补角? 嗯、最好的事情可能是让我模拟正确的电路-我在做什么时有一个错误、当我修复它弹出到49deg 时、看起来不错、  

    e2e.ti.com/.../0576.TINA_5F00_Stability_5F00_THS4551-corrected.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在打开该文件时遇到问题、给了我一个错误、您能检查一下吗?  我尝试将其重命名为某个内容,但仍然收到错误“无法打开...”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我根据您的屏幕截图修复了我的结尾部分的所有内容。  感谢 Michael 的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。  

    e2e.ti.com/.../2703.TINA_5F00_Stability_5F00_THS4551-corrected.TSC