This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:输出短路条件下的输出电流

Guru**** 2509745 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875510/tlv6001-output-current-at-output-short-circuit-condition

器件型号:TLV6001

大家好、

数据表描述在绝对最大额定值下、输出短路时的"连续"是什么意思? 另一方面、在电气特性部分、短路电流显示为+-15mA。 这是否意味着 TLV6001可以持续处理+-15mA 电流、或者器件会限制输出电流并在+-15mA 时关闭?  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeshi-San、

    该器件将输出电流限制在大约+-15mA。 超过该电流 时、输出电压由负载设置。  

    短路会增加运算放大器的内部温度、因此一次只应短接一个输出。 当然、最好不要使输出短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    在绝对最大额定值表中、输入引脚的电流限值指定为10mA 或更低。 连续条件下的输出对地短路电流以10mA (绝对最大值 额定值)、因为该部件包含连接在输入和电源引脚之间的导流二极管。  

    第7.7节数据表中+/-15mA 的短路电流仅指瞬态条件下的短路电流额定值。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeshi-San、

    您的问题是否已得到解答?  

    问题与输入引脚电流还是仅与输出引脚电流有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:Raymond、

    感谢您的友好解释。 这个问题与短路输出电流额定值有关、但数据表中的连续说明来自我的理解中的 ESD 导流二极管额定值。  

    此致、

    佐崎武