This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:锁存特性

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891353/lmh7322-latch-feature

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们使用具有以下电源电压的 LMH7322:

VCCI +5V
VCCO +2.5V
VEE -5V

我们不需要锁存功能、因此我们通过10k 将#LE 引脚连接到 VCCO (2.5V)。

我的问题:是允许 LE 引脚通过10k 连接到 GND (0V)、还是必须通过10k 连接到 VEE (-5V)

在 TINA-TI 仿真中、它通过 LE 10k 至 GND 运行。

此致
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens

    根据 EC 表、如果将 LE 引脚接地、则会启用锁存模式。  锁存使能电压范围为 VEE +1.4V (适用于-3.6V 的应用)至 VCCO - 0.8V (适用于1.7V 的应用)。  由于接地在该范围内、因此您将启用锁存功能。  我明天需要调查该模型、但我建议您将 LE 上的上拉电阻保持与 VCCO 的连接状态、就像您以前一样。  但是、您也可以通过将 LE 连接到 VEE 来禁用 LE、因为这两种情况都超出了 EC 表范围、以启用 LATCH 功能。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来

    同时,我们仍在检讨这个模式,看看有甚麽需要改善。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    为了增加 Chuck 的响应、TINA 仿真似乎未正确地对其建模。 即使在双电源供电时、将10k Ω 电阻器连接到锁存器引脚上的接地端也不应启用锁存器、但仍然可以启用锁存器。

    这是模型上的错误、同时我们将努力解决此问题。 目前、我建议将其与 VCCO 保持连接、以便您可以看到部件的工作方式、就像锁存器未启用一样。

    此致、
    Jonny