This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:输入阻抗(电阻)信息

Guru**** 2585415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, VCA8500, TLV6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889938/tlv9004-input-impedance-resistance-information

器件型号:TLV9004
主题中讨论的其他器件: VCA8500TLV6742

您好!  

我想使用 TLV9004作为8通道谐振麦克风的前置放大器、这需要高输入阻抗  

根据数据表、我只能找到输入电容的信息。

您能否共享每个通道的输入电阻?

此外、产品系列中是否有采用 QFN 封装的八路(8通道)运算放大器?

谢谢、此致、

耶夫勋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    我不确定是否获取了该数据。  您知道输入阻抗需要多高吗?  大约10^12的典型输入阻抗是否不够大?  通常情况下、这足够大、因此不会成为问题。  相反、我们担心放大器的输入偏置电流。

    8通道封装中没有标准运算放大器。  但是、您可以四处寻找其他 TI 产品来满足您的需求。  像 VCA8500这样的产品可能会有什么作用?

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    如果 TLV9004的输入阻抗大约为10^12、我认为没关系。

    高输入偏置电流的潜在问题是什么? 我检查了 TLV9004是否具有5pA 输入偏置电流。 如果它对于麦克风前置放大器应用来说过高、那么我认为我可以使用具有0.5pA 输入偏置电流的 TLV9604。 但是、我想知道高输入偏置电流对我的应用的潜在影响。  

    此外、我检查了 VCA8500、但其输入电阻为8kΩ Ω、这对于前置放大器应用而言太低。

    此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    "谐振麦克风"听起来很有趣。 这是什么? 它是否与这样的躯体有关?

    您是否有关于您的谐振麦克风的一些数据? 一个等效电路模型?

    您是否有前置放大器电路的原理图? 噪声是个问题吗? 您的应用中是否存在任何问题?

    可通过数据表图7估算 TLV9004的输入电阻:

    因此、如 Daniel 所述、输入电阻在 TerraOhm 范围内。 换句话说、输入阻抗几乎由 TLV9004的5pF 输入电容决定、该电容本身非常小。

    在大多数情况下、输入偏置电流不是线程电流。 但您必须为其提供直流电流路径以实现信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai 的进一步解释!

    Jaehhoon、

    正如 Kai 所指出的、您可以使用图7估算"共模输入电阻"。  通过线性估算得到的确切数字不应像了解术语本身的大小那样重要。  至于输入偏置电流的重要性、如果您设计中的电阻器足够大、则该偏置电流会在这些组件上产生不可忽略的不良压降。  正如 Kai 所指出的、这很少是一个问题、尤其是当此器件的典型偏置电流为5pA 时。

    以下是有关此主题的更多 e2e 主题:

    是 Bruce Trump 提供的一个很好的资源 、该资源将进一步详细介绍。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Kai、您好!

    非常感谢您的建议。

    为了回答 Kai 的问题、我的谐振麦克风基本上就是集成了谐振滤波器的麦克风。 例如、2kHz 谐振麦克风的输出以2kHz 的频率过滤声音信号。

    麦克风的输出阻抗约为10^9欧姆、因此我假设前置放大器的 TΩ Ω 输入电阻已足够。

    不过,一个问题是麦克风的输出电压电平很小,为0.2~4mV。 可能、最大限度地降低噪声很重要、我需要在输入信号上提供直流偏置电压以进行前置放大。  

    随附的是简单的方框图,便于您更清楚地了解系统。(这不是完整方框图,而只是麦克风到扬声器方框图)

    如果您在上面的方框图中更好地推荐了前置放大器、求和运算放大器和音频放大器、我们将不胜感激。

    谢谢、此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    您写道、必须使用直流偏置。 是为麦克风供电还是仅允许交流信号处理? 在第一种情况下、需要麦克风数据表。 在第二种情况下、我将使用双极电源电压、例如+/-2.5V。

    我认为噪声不会成为太大的问题、因为您可以在增益级之后使用带通滤波来消除低频和高频噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    很抱歉、但我错过了您提出的一些器件建议的请求。

    如果您想降低噪声、请考虑 TLV6742。  不过、正如 Kai 所提到的、信号滤波本身可能就足够了。

    您是否存在直流偏移问题?  如果您具有非常大的增益、那么使用具有小输入偏置电流和小电流噪声的器件可能值得您考虑。

    如果您仍然需要有关器件选择的帮助、请告诉我您的问题、我可以提出一些建议。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    由于我在一段时间内没有听到您的反馈、我将假定问题已得到充分解决、并关闭了主题。

    如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开此主题或打开新主题。

    此致、

    Daniel