This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有电流集成 IC

Guru**** 2945710 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA229-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899948/does-ti-have-current-integration-ic

主题中讨论的其他器件:INA229

大家好、

我的客户正在尝试测量电池应用中的电流

我们想检查一下 TI 是否有集成了当前的解决方案? (库仑计数)

因为正常的电流采样 IC 将取决于采样率和定期轮询。 但采样器可能会错过样本之间的电流波动

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能指定当前的波动率吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速反馈

    波动将取决于应用、例如笔记本电脑现在具有大约10ms 的涡轮模式脉冲

    客户只想检查 TI 的当前报告器件是否集成了方法与采样方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我已向您发送一条离线消息、以进一步讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多电池管理 IC 具有库仑计数功能以及一些用于电池监控的其他有用功能:

    http://www.ti.com/power-management/battery-management/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    好消息 、我们刚刚发布了 INA229 (预览状态、可在 www.ti.com/.../INA229-Q1上找到)、这是一款具有集成库仑计数功能的数字电流分流监控器。 该器件还监控功率和能源、并内置温度传感器。