This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:PSpice 模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874732/pga204-pspice-model

器件型号:PGA204

是否有人拥有适用于 PGA204放大器的 OrCAD PSpice 模型、或知道我可以从何处下载该模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    遗憾的是、PGA204/5是1993年开发的器件、未为该器件开发 SPICE 模型;目前没有可用的 SPICE 模型。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Luis。

    我希望可能有比我聪明的人自己建模。 我知道没有官方的 SPICE 模型存在,但我希望社区成员在过去的多年里可能需要一个这样的模型,而在某个地方有一个非官方的解决方案。  

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您可以使用三个分立式运算放大器来仿真 PGA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的建议。 我正在考虑复制 pga204数据表上的"侧面"原理图。 是否有一个组件建议将 PSpice 模型用作 A1 A2 A3?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如 Kai 所建议的、可以使用方框图中所示的三个运算放大器创建使用某些数据表参数的粗略或近似模型、并匹配数据表参数的频率响应。

    随附 TINA SPICE OPA 块、允许您编辑参数:失调电压、第一个主极点和最大电源范围等、以防您需要自行处理此问题。   使用数据表参数、您可以创建大致匹配频率响应、偏移和其他基本参数的模型。

    我可以根据数据表为您提供失调电压和频率响应的粗略模型;但它将是近似值。  如果您对此感兴趣、我希望我能在几个工作日内向您提供此信息。

    谢谢、此致、

    Luis

    e2e.ti.com/.../OPAx_5F00_model_2800_1_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的模型和建议。 我将了解如何使用 TINA、并尝试根据数据表进行我自己的"模型仿真"。

    再次感谢您和 Kai。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡、欢迎您的到来!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    谢谢、如果您需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Luis