This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:EMIRR IN+(dB)与频率(Hz)信息

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV4170, LMV324, LMV324A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883850/lmv324-emirr-in-db-versus-frequency-hz-information

器件型号:LMV324
主题中讨论的其他器件:TLV4170、、TINA-TI

大家好、

我们的客户想知道 可在下面 TLV4170数据表的第15页(图25)找到的"EMIRR IN+(dB)与频率(Hz)间的关系"信息:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv4170.pdf

此信息是否可以共享?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    如您所见、EMI 是 TLVx170的一项特殊功能、因此数据表中采用了 EMIRR 与频率间的关系。 我不认为该数据是针对 LMV324收集的。 请允许我与一些器件专家再次核实、以了解我们是否可以获得这些数据。 我将在明天的某个时候跟你跟进。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    我建议使用改进版 LMV324A。 它是具有更低偏移和更好 EMIRR 的更好器件。  

    在 LMV324A 的数据表中、您还可以找到 EMIRR 与频率间的关系图。  

    如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将继续使用 LMV324A。  感谢您的建议。  

    我们有一个过去使用 LMV324的器件、它未通过我们的测试。 我们希望确保替换为的任何器件都具有更好的 EMI 响应、但没有用于比较的 LMV324图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    针对 EMI 的最佳解决方法是随后使用屏蔽、(外部)滤波、去耦和使用实心接地层。 另外请记住、内部 EMI 滤波仅适用于10...100MHz 以上的频率。 请参阅 LMV324A 数据表的图30。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需求  

    EMIRR IN+(dB)与频率(Hz)关系  图

    而不是 LMV324A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我知道。 在生产过程中未针对 LMV324收集 EMIRR 与频率间的关系。 因此、我们现在无法提供这些信息。 您是否可以使用 LMV324A 而不是 LMV324。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们知道 LMV324不起作用、所以我们不知道 LMV324A 是否起作用、我们只知道需要比 LMV324更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    如果您可以与我们共享原理图、我们可以运行一些仿真、并让您知道该器件是否适用于您的应用。  

    您也可以通过下载我们的免费 TINA-TI 软件自行完成此操作。 LMV324A 的型号可在以下位置找到 :www.ti.com/.../toolssoftware。  

    我在下面比较了 LMV324和 LMV324A、以帮助您更好地了解差异:

    您可以看到、LMV324A 只是 LMV324的改进版本。 此版本具有抗 EMI 功能、可能对您有所帮助。  

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LMV324的 EMIRR IN+(dB)与频率(Hz)关系图

    您可以提供"是"还是"否"?

    我提交的 TT 中的 TI 客户支持不断地告诉我要问您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    简单来说,答案是否定的

    LMV324是20多年以前在设计时就没有考虑 EMIRR 的。  LMV324A 是原 LMV324的大幅改进版本、最近进行了许多改进、包括 EMIRR 滤波器。  它将比 原始器件具有更好的 EMIRR 性能、但没有任何有关电路、PCB 布局等的信息。我们无法开始预测性能与 LMV324的比较情况。  正如 Kai 提到的、在解决 EMI 问题时需要考虑许多变量。