This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:讨论 INA199A1DCKR 电路

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892795/ina199-ina199a1dckr-circuit-discussion

器件型号:INA199

您好,

我 设计 INA199A1DCKR 来监控电流作为附加电路。

当我将 INA199A1DCKR 的引脚6输出连接到 MCU ADC 输入时、MCU 损坏。

您能否帮助我们查看所附的电路、以查看  该设计是否存在任何电路问题?

所附为 INA199A1DCKR 在不同负载下的 PIN6输出波形。

感谢你的帮助!

此致、

e2e.ti.com/.../INA199A1DCKR_5F00_test-circuit_5F00_output-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    感谢您考虑使用德州仪器。  从您的原理图中可以看到 INA199由3.3V 电压供电、共模电压为13.4V。  这两个都在 INA199器件的技术规格范围内。 对于1.8A 的负载、我期望输出为1.8V。  这远低于3.3V。  此外、当 INA199被加电时、它永远不应该超过3.3V 的器件电源。  因此、在正常运行下、INA199输出不应破坏您的 ADC。  启动时可能会发生怪异的事情。

    您能否移除 MCU 或切断 INA199与 MCU 之间的线迹、然后在启动时使用示波器监控 INA199输出?  这将让我们现在了解我们是否在您的系统上电时出现瞬态尖峰。

    至于您的 MCU、您如何确定它是否损坏? 您的 MCU 器件是否未加电、未提供准确的读数或显示极其不一致的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。

    对于 MCU 损坏问题、无法再次通电、且 IC 温度非常高。 MCU IC 的温度似乎异常。

    我只想确认我所附的 INA199A1的相关电路和组件是否有任何错误。 但根据您的评论、电路正常。

    我将进一步分析损坏的 MCU。

    顺便说一下、  V+(Pin3)和 IN+(Pin4)/IN-(Pin5)之间是否有任何电源序列?

    感谢你的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    我不能提供太多关于内部电路如何加电的信息。  但是、我可以说、如果您的共模在电源之前加电、您可能会观察到意外的不良行为。  之前、我在 这里的几个不同条件下进行过开机自检 、其中电源未正确上电、在某些情况下、您可以观察到输出超过100mV、在一个情况下超过1伏。  在这些条件下、我只提供了直流电压。  对于更多动态输入、您可能会看到其他行为。  因此、如果您希望 INA199的某些电源序列不会首先上电、我肯定会在上电期间使用示波器探测输出。  在这里、您可能需要找到一种更快为 INA199或 MCU 供电的方法。  或者、您可能需要一个开关来阻止任何不需要的信号从电流传感器传输到 MCU、然后才能将其中一个信号加电。