This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV272, LM358, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875882/tl082-tl082

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:TLV272LM358

尊敬的先生

我们在设计中将运算放大器 TLO82C 用作增益为0.5的差分放大器。 运算放大器无法正常工作、也无法提供信号差。

 例如、对于4.24V 的正信号和2.5V 的负信号、应提供0.87、但读数为1.4V。

如果我们减少正信号、则输出不变。

 但是、当我们在同一电路中使用 LM358或 TLV272时、结果是正确的。

 请指导我们、TLO82对此电路是否不正确、或是否存在任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉克米肯特,

    超出 TL082的共模输入电压范围。

    此外、移除 CI12。 切勿将 OPAMP 输入端的电容连接到信号接地端。 这将削弱相补角并导致稳定性问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laxmikant、您好!  

    除了 Kai 的评论之外。 对于 TL082、5V 的电源电压过低。 向 VInput 线路添加串联电阻器将提高 EOS/ESD 的容差、因为我希望这些信号到达电路板上的连接器。