This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4376:输入失调电压

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875820/tlv4376-input-offset

器件型号:TLV4376
客户希望确认 TLV4376运算放大器。

・输入失调电压为125uV、
客户的理解是、即使使用单个5V 电源、该值也是最大值、负极侧高达-125uV。 正确吗?

-在使用数据表中的共模时,对2.5mV 的失调电压进行了说明,
您是否同意在使用差动或缓冲时不可能上升到这一点? 

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

    数据表的第7.3.4节提供了问题的答案。

    更改为1)、是的、指定的偏移电压可以是正的、也可以是负的。

    2) 2)没有简单的答案。 这取决于您的电路和输入信号范围。 您能否发布电路原理图?

    Kai