This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:传播延迟

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899986/lm2903b-q1-propagation-delays

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903

您好!

我需要 LM2903B-Q1的传播延迟时间、但数据表中仅指定了典型值。 这些传播延迟时间在温度范围内的最大值是多少?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    数据表中的曲线显示了温度范围内传播延迟的性能。  如曲线所示、在高温和低过驱水平下、传播延迟最大。  影响器件速度的其他变化是工艺变化。  我们的标准产品在 EC 表中仅具有典型值、因此我们无法提供可保修的最大值、但我们将提供离线附加数据、供您与客户共享。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    由于低成本比较器传播延迟时间的制造容差可能高达+100%、 通常的方法是选择一个足够快的比较器、以允许大量余量或选择更昂贵的比较器、同时提供最大的传播延迟时间规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的评论。

    横田洋三

    如果您担心 LM2903没有足够的余量或数据表信息、仍有几个选项可用于缩短传播延迟时间。

    如果您可以提供有关输入和一般环境/ PCB 温度的更多信息、我们可能会对此进行更多评论。 如果您有更多问题、请随时离线联系我们。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清 Kai 在上述观点、尝试概括所有条件下传播延迟的变化量并不是一个好主意。  我们的数据表提供了性能曲线、以指示传播延迟如何随温度、电源电压和过驱变化。  如果您查看所有条件下的传播延迟、您会发现它可能会有很大的变化。  我建议客户查看其应用最坏情况下的图。  可以公平地假设、由于工艺变化、它们是数据表中典型图的额外变化、但该值远小于100%。  假设在工艺角范围内还有30%的变化是一个更好的假设、但这是针对特定测试条件的。  请勿将 Kai 的100%评论解释为所有测试条件下的变化。  我认为这不是他的评论的目的。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN、

    感谢您的反馈。 但是、我想再问一个问题。

    • 您认为所有条件下的输出转换时间(高电平到低电平)有多大变化?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    如果您询问的是具有固定欠驱动和过驱量的给定设置条件、则与考虑输入在阈值区域内转换的速度或变化过驱等其他因素相比、温度和工艺角的变化要小得多。  从典型性能曲线中、您可以看到、对于5mV 至 TTL 电平输入信号(1V 过驱)的过驱动、传播延迟可能在1000ns 至接近100ns 之间变化。  最大的变量是输入条件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN、

    输出下降时间的变化。 也许、它可能小于传播延迟变化、可以忽略。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解您的问题。

    正确、与传播延迟相比、这些值可以忽略不计。  温度和工艺会有一些变化、但与传播延迟相比、变化不大。

    卡盘