This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:最大输出电流

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875127/tlv3011-max-output-current

器件型号:TLV3011

您好!

你好。

我们的客户想知道 TLV3011的最大输出电流。 他们希望确认这是否支持 700uA 负载、因为数据表仅包含500uA 的典型值。 感谢您的回复。



谢谢、祝您愉快。

此致、

Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们讨论的是什么输出? TLV3011的"电压基准"或"主输出"(漏极开路)的输出? 电压基准输出(灌电流和拉电流)的驱动性能可在数据表第6页的曲线中看到。 主输出(开漏)的灌电流性能可在第4页的曲线中看到。 然而、TLV3011的开漏输出只能"提供"的量取决于上拉电阻器的值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的回应、

    如 Kai 所述、TLV3011可处理的电流源大小取决于上拉电阻器的值。 如数据表第4页所示、该器件的输出能够提供 mA 的电流。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。