This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:TLV3203-Q1:比较器意外行为

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898316/tlv3202-q1-tlv3203-q1-comparator-unintended-behaviour

器件型号:TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3202

大家好、

使用 TLV3202作为比较器时遇到问题。 在测试 I SUPPLY 同相输入(IN+)时、频率信号为50%占空比(通常为低脂肪- 0V 至高3.3V 电平)、反相输入(IN-)时、使用基准电压。

  • 当输入电压高电平大于基准电压时、电路按预期工作。 即输出相同频率、电平为0-5V。
  • 当基准电压增加并使其大于输入高电平时、输出应该是连续0V。 但我在每个输入脉冲上得到的意外脉冲为~100ns。 应在 KHz 到 MHz 范围输入之间观察到这种情况、输入高电平与基准电压之间的差值几乎为1.5V。

用于测试的电路(在下面显示 的情况和波形中、仅参考 OUT1比较器)

情况1:输入(非反相)= 0至3.3V、100kHz、50%占空比、Vref1 (反相输入)= 2.5V 至3.2V。 (针对不同基准和观察到的相同行为进行了测试)

结果:Out1符合预期。 波形

情况2:输入(非反相)= 0至3.3V、100kHz、50%占空比、Vref1 (反相输入)= 3.5V 至5V。 在不同电平下测试、输出与所连接的波形相同。 这种意外脉冲的原因是什么?如何克服这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvakumar、

    它非常简单:TLV3202是一款高速比较器、您必须将其视为 HF-OPAMP。 因此、您可能需要一个实心接地层、非常短的布线、适合在这里和那里进行滤波以及屏蔽。 除非引入50R 信号、否则请勿将电缆(或更糟糕的是电线)连接到输入端。 提供迟滞并向 TLV3202的输出添加隔离电阻器、如数据表的图30所示。 请勿使用示波器探头直接接触电路的任何部分。 首先插入一个47...100R 电阻器。

    您可能需要使用这样的接地弹簧探头以避免振铃:

    此外、为了避免探针电容过大、请使用10:1示波器探针、不是1:1。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的建议,谢谢 Kai

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的反馈。 布局点如您所述。 我可以添加输出隔离电阻器、但您能解释一下这会产生什么影响吗?

    这种意外脉冲几乎在所有频率输入(<100KHz 至 MHz)中都是可重复的、但在测量的波形中、我看不到失真/噪声。 探测是否会导致这种可重复错误行为?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvakumar、

    是的、不正确的探测可能是这些意外脉冲的原因。

    您能否布置您的电路布局? 您能否显示设置的照片?

    这种所谓的"隔离"电阻器具有许多作用:

    当该节点上的电压快速切换时、它会降低进入连接到节点的杂散电容的短路电流。

    C = Q / U = I /(du / dt)  

    ->

    I = C x (du / dt)

    因此、超快的电压变化率会导致电流尖峰进入杂散电容、从而侵蚀信号接地、导致内部接地反弹、并导致寄生阻抗(信号布线电感、杂散电容等)上出现振铃和谐振。 接地反弹甚至会使比较器振荡!

    2.抑制由寄生阻抗形成的不必要 L C 电路引起的振铃和谐振。

    它将杂散电容与反馈环路内部的敏感节点隔离开来、并减少相位滞后的引入、否则会削弱相位裕度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Kai 对 Selvakumar 的支持

    Selvakumar

    我们实际上以极低的过驱电平(低至20mV)描述了该系列的特征、因此很可能是噪声耦合导致了您的应用中的输出毛刺脉冲。

    如果它们仍然存在、并且您无法通过电路板修改来解决问题、则可能需要 Kai 提出的实施外部迟滞的建议。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的参与。 我将考虑您的建议并重新测试以检查行为。 测量完成后、我将共享布局。

    由于我们在家办公、测量设置图片不易获得、因此我将在我们回到办公室后分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们期待看到布局和测量设置!

    一如既往地感谢 Kai 的帮助。

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此主题在过去几周内没有回复、因此将关闭。

    请在新信息可用后打开新主题。

    谢谢

    卡盘