This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:使用 ADA131E08和 AMC1301时的电源电压

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882685/amc1301-supply-voltage-using-ada131e08-and-amc1301

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

我想将 AMC1301与 ADS131E08搭配使用。

查看数据表、我看不到会阻止我执行此操作的任何东西、但我想与 TI 的其他人再次进行核实。

我想对 AMC1301使用以下电源配置:

>VDD1:5V  GND1:0V (单极0-5V)

>VDD2:2.5V  GND2:-2.5V  (双极2.5V)

AMC1301E08:

> AVDD:2.5V   AVSS:-2.5V  (双极2.5V)

我想知道 AMC1301是否可以在低侧提供+/- 2.5V 电压、因为这将使我无法进行直流电平转换。

此配置是否正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y:您好、

    为了方便将具有差分输入的 ADC 连接到 AMC1301的输出、AMC1301已在两个输出引脚(VOUTN、VOUTP)上提供1.44V 的共模输出电压。 因此、您可能不需要进行直流电平转换。 另请参阅 ADS131E08数据表的第9.3.4.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y:您好、

    这不应导致 AMC1301出现问题。 该器件只需 VDD2和 GND2之间的电压电势差即可正常工作。 正如 Kai 所指出的、共模输出电压相对于 GND2为1.44V、因此请确保该电压符合 ADS131E08的设计要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y Bertrand、

    如何继续?

    Kai