This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:隔离放大器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1311, AMC1336, TIDA-00445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892878/amc1300-isolation-amplifiers

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC1336TIDA-00445

HII...

在隔离放大器 AMC1300、AMC1311、AMC1336中、有使负端子和 GND 通用的任何优势。 我们是否应单独使用差分输入和电源 GND。 这样我就可以有一个用于三相电网电压测量的单电源? 请注意、我们的配置中没有空挡。

此致

曼诺伊雷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    应连接器件的负输入引脚和 GND、以确保输入测量值保持在器件的共模输入范围内。 这里的例外情况是单端器件中的 AMC1311。 器件的电源应相对于器件 GND 为+3-5V、而 AMC1300的输入电压应为+/-250mV、AMC1311的输入电压应为0-2V、AMC1336的输入电压应相对于器件 GND 为+/-1V。 由于器件 GND 在测量时"浮动"、因此电压电源也必须在测量时"浮动"。 因此、使用1个电源为3个测量3ph 交流电压的器件供电将不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们是否应使用电阻创建一个星点,并使电源 GND、星 GND、ISO 放大器的负极端子成为公共点。 因此、使用单电源时、我们应该能够测量三相电压电网电压。

    此致

    曼诺伊雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我相信您是指通过星形连接到增量配置的中心来实现浮动 GND? 如果是、则可以实现这一点-但我尚未验证其性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的澄清。 我们采用与 TIDA00555设计相同的设计。 我们将在电路板中创建星点的唯一区别。

    此外、使用隔离式电源进行分流电流感应方法是否有任何具体优势?

    在 TIDA-00445设计 中、隔离式电源用于电流感应、而 TIDA 01420和其他类似设计使用非隔离式电源。 是否有同样的建议??



    此致

    曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    如果使用隔离式放大器执行隔离式电流感应测量、则还需要隔离放大器的电源、以便保护隔离栅低侧的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的怀疑是隔离放大器的初级侧。 隔离放大器所需的分流电阻器电源电流的测量由+15V 至+5V 顶部栅极驱动器电源提供。 此外、还提供了从栅极驱动器电源生成隔离式电源的参考设计。 栅极驱动器顶部器件电源的隔离放大器电源是否有隔离式 GND 的优势?

    此致

    曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我现在看到、我不理解最初的问题。 如果隔离放大器的高侧电源来自隔离栅的高侧、则无需额外的隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的澄清。  

    此致

    曼诺伊雷