This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输出电压0.03V

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877537/lm358-output-voltage-0-03v

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM7705

即使输入电压为零、LM358也能提供0.03V 输出。

问题是该信号对应于频率。 它显示了输入电压为零时的18RPM。 我是否可以将输出失调电压降低到0.1mV??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    OPAMP 的输出电压无法完全达到负电源轨(0V):

    一种补救方法是使用较小的负电源电压而不是0V。 例如、可以使用 LM7705。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    输出电压可能是失调电压的结果、也可能是负载电流的结果。 在某些情况下、它是不同接地电位导致的。  

    电路的(同相)增益是多少以及负载电流的幅度和方向? 请记住、反馈网络是输出负载的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、  

    正如 Kai 提到的、这是由于输出摆幅限制。 从数据表中可以看到、5V 电源的负电源轨摆幅可接近5mV (典型值)、从而与负电源轨摆动。 一种解决方案是、如果您需要0V 的输出、则使用双电源。

    现在、我将继续并关闭此主题。 如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家提供一些有用的见解!!

    很明显、提供负电压可以解决该问题。  

    但在本例中、我被限制在+15V 和 GND。 我需要此电源范围内的选项。

    到目前为止、我已经得出结论、将 IC、即 LM358 (2mV 失调电压)替换为其他低失调电压精密放大器 OP-AMP IC。

    任何值得尊敬的成员提供的任何研究材料或视频链接、运算放大器失调电压的降低都受到高度赞赏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    这主要不是输入失调电压问题、而是输出电压摆幅问题。 因此、选择超低偏移电压 OPAMP 几乎无法解决问题。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    下面是其输入端具有值和 DAC 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    您能否测量运算放大器引脚1、2、3上的电压?  "Analog _OUT2"发展到哪里?  是否有电流在这里流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我会再次推荐 LM7705。 它仅从正+5V 电源中生成-0.232V 的负电源电压。 请查看这款非常好的"故障排除器"的数据表! 此外、选择比 LM358更好的运算放大器。 采用具有输入输出轨到轨功能的运算放大器、该运算放大器也可在+5V (和-0.232V)电源电压下工作。 TI 有很多。

    或者、您可能还想考虑使用 TI 的电荷泵之一。 这些电压会产生完全来自正电源电压的负电源电压:

    Kai