This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:求和配置

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875518/ina240-summing-config

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA282

大家好、  

我在 INA282数据表中注意到,它指出了如何在“求和”配置中排列两个芯片,方法是将其中一个的输出连接到第二个的两个 REF 引脚,然后将第二个的输出连接到 ADC 中。 INA240的方框图非常相似、对于这个芯片来说、似乎也是可以实现的。 您知道这是否正常、或者芯片之间是否存在某些差异、从而使这成为 INA240上的一个不良想法吗?

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、相同的求和电路也适用于 INA240。 我们大多数具有 REF 引脚的双向电流感应放大器都可以支持这一点。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测