This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:内部时钟速度?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875734/opa2182-internal-clock-speed

器件型号:OPA2182

大家好、

是否有关于内部时钟速度的任何信息?  我想从一些图中获得300kHz 的频率?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您发帖。 我可以为你效劳。

    我刚刚与设计团队进行了检查、结果大约为150kHz。

    Tamara