This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:输入需要保护?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPS22860, TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873184/tlv8541-protections-needed-for-the-input

器件型号:TLV8541
主题中讨论的其他器件:CC1310、 TPS22860、

您好!

我的客户正在开发一个无线系统、在该系统中他们使用 Micro CC1310和 CC2642 + TLV71318、TPS22860、TPS619291和 TLV8541。

为了实现成本优化、我考虑了是否为 TLV8541DBVR 的同相输入添加保护功能。

我们目前在输入阻抗为几兆欧的同相配置中使用它。 我想问一下,如果输入电压超过了集成电路提供的工作范围,运算输入是否具有可用作钳位的二极管... 还是应使用外部钳位二极管保护输入?
示例:TLV8541DBVR 以3V 电压供电。 具有2MOhm 串联电阻的同相输入:必须在输入端放置钳位二极管(例如 BAV199)、以保护工作输入免受过压(例如-50V 或+ 50V)的影响、或者我可以考虑、在输入阻抗较高的情况下、工作不会损坏?
请告诉我、

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我会添加外部保护二极管(例如 BAV199、如果您能够承受额外的泄漏电流)。 您可以将2M 拆分为两个1M 电阻器。 第一个限制流经 BAV199的电流、第二个限制进入 TLV8541的电流。

    当过压事件具有相当大的 HF 分量(->浪涌、突发、ESD 等)时、添加外部保护二极管更安全

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    Kai 正确。 要获得额外的过压保护、请考虑添加外部保护二极管。 将阻抗拆分为较小的电阻值也更好、因为这有助于降低功率耗散。 确保将输入电流限制在1mA 以下。  

    对于50V 浪涌、I = V/R = 50V/(2Mohm)= 0.025mA。 因此、当发生浪涌时、您完全处于电流限制范围内。 如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的快速响应。

    我们希望避免使用外部保护二极管,但成本不高(在放大器内部使用二极管)... 显然、评估放大器不会因过压或欠压而损坏。

    您能否确认在输入电压为-50V (和输入电阻为2Mohm)的情况下、放大器仍然受到保护、免受损坏?

    当放大器内部的输入二极管进入导通状态(即输入电压过高或过低)时、如果我们采用电压跟随器配置、我应该在放大器输出端期望的电压值是多少?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    是的、您可以通过将电流限制在1mA 以下来保护运算放大器免受损坏。 这可以通过将一个2Mohm 与输入串联来实现。 TLV8541没有背靠背输入二极管、但输入中的二极管被钳位到电源轨。  

    在+/-50V 过压条件下、您的运算放大器将受到保护、但请注意、这超出了输入共模绝对最大额定值。 如果很少发生这种情况、那么您就可以了、但如果长时间发生这种情况、则可能会影响器件寿命。 尽管不一定会损坏器件、但尽可能避免过压。 另外、请注意、添加一个与输入引脚串联的电阻会降低噪声性能并会给您的电路带来额外的失调电压误差。

    如果内部 ESD 二极管开始导通、您的输出可能会饱和至任一电源轨、或者您可能会遇到输出电压相位反转。

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我认为、TLV8541输入端的2M 电阻主要用于无线应用。 TLV8541具有极高的欧姆输入、并且与2M 保护电阻器连接时、TLV8541的输入电路会变得非常高的欧姆并且非常容易受到 EMI 的影响。 通过添加外部保护二极管、您可以将保护电阻器分为两个部分、大幅降低其值、同时提供相同级别的保护。

    您是对的、成本是一个重要因素、但正确的功能更重要...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您做出了什么决定?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    我将继续并关闭该线程。 如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意保护二极管。 保护二极管的泄漏电流可能会在运算放大器的输出端产生较大偏移、尤其是在输入阻抗较高的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您分享您的想法。  

    此致、

    Bala Ravi