This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358电压放大

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882338/lm358-lm358-voltage-amplification

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM7705
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、您好 、欢迎参加 e2e 论坛。

    您的问题文本缺失。 您能再问一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电流感应电路中使用 LM358、在低侧感应中使用电压放大功能来感应电流。

    分流电阻器上的电流感应电压值为0mv 至100mV。

    当我将该电压馈送到 lm358同相配置时、运算放大器的增益会因10至13而异。 其中、我的运算放大器设置增益为11、使用10k 和100k 的电阻器值。

    如何关注该问题以改变运算放大器的放大因子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    您编程的增益为11、但观察到增益介于10和13之间? 您能否显示原理图?

    LM358是一款超低成本运算放大器、不是很精确。 最终、您的电路会受到输入失调电压和输入偏置电流导致的压降的影响? 但只有在看到您的电路时才能回答这一问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上了电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    您能不能介绍一下您的分流电阻器和要测量的电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、

    这是一个线性电路。 y=mx+b. 在这种情况下、Vout = m*Vin + b。因此增益(m)不是 VOUT / VIN。 增益为(VOUT2 - VOUT1)/(VIN2-VIN1)、该增益为11。

    R41和 R40布线应直接连接到感应电阻器上的开尔文连接、这一点很重要。 您能否发送一个 VIN 和 VOUT 表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分流电阻为5m Ω、要测量的电流高达20A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、

    0.005欧姆的感应绝对需要适当的开尔文连接。 数据表准备就绪了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    在测量电流为20A 时、5MR 分流器上的压降为100mV、LM358的输出电压为1.1V。 没关系。 但是、当测量电流降低时、输入失调电压会出现问题、并且由于 LM358的输入偏置电流而导致电压下降。 此外、当输出电压越来越低时、输出级最终进入饱和状态、输出电压不能进一步降低。

    有几种方法可以解决此问题:

    您可以增加分流器。 这将增加压降、并使 LM358的误差电压影响更小。 5MR 分流器的热耗散仅为20A x 20A x 5MR = 22mW。 因此、会有一些余量。

    -您可以使用更好的运算放大器,显示更少的输入失调电压和更少的输入偏置电流。

    -您可以为 R39、R40和 R41选择较小的值。 那么、输入偏置电流引起的压降影响将更小。 也可以选择具有 CMOS 或 JFET 输入的 OPAMP。 众所周知、它们具有非常小的输入偏置电流。

    -为了防止运算放大器进入输出饱和状态,您可以添加一个较小的负电源电压。 LM7705是一款出色的故障排除器、最好与具有轨到轨输出能力的运算放大器结合使用。

    祝您好运!

    Kai