This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:具有1或2增益的分流电阻器电流感应放大器电路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07, TLV2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875644/op07c-circuit-for-shunt-resistor-current-sense-amplifier-with-1-or-2-gain

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件:OP07TLV2186

我需要一个具有1或2增益的交流分流电阻器电流感应差分放大器电路。 在中性线中连接了分流电阻器3E 以进行电流测量。我对中性线和 AGND 连接有疑问。 您能不能用 OP07帮助设计差分至单端放大器。 输出将连接到 uC ADC 输入。 我需要将连接电路的输出提供给 OP07。 我可以直接给出吗? 使用的分流器为3E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayakrishnan、

    运算放大器通常应用于电流分流监控器应用。 OP07C 是一款传统的运算放大器、在开发过程中、除低电压偏移外、其其他参数均处于通用电平。 具体而言、共模电压范围(VCM)比许多更现代的运算放大器的情况更受限制、您肯定需要确保 OP07C 具有足够的 VCM 范围、以满足您的应用需求。

    您提供的信息并不清楚您是否打算进行高侧或低侧电流监控。 因此、我将向您介绍有关使用运算放大器进行电流监控的两种不同资源。 请注意、如果您搜索 TI.com、您将会看到许多有关当前监控的其他资源、包括:

    http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/analogue-circuits/amplifier-circuits.html

    以下是最近开发的有关使用新型 TLV2186运算放大器进行高侧电流分流监控的信息:

    http://www.ti.com/lit/ds/sbos947/sbos947.pdf

    请参阅第8.2节"典型应用、 8.2.1高侧电流感应"。

    有关低侧电流分流监控的一些基本信息:

    http://www.ti.com/tool/CIRCUIT060001

    http://www.ti.com/lit/an/sboa190/sboa190.pdf

    根据我提供的各种链接提供的信息、您应该能够设计满足您应用需求的电流分流监控器放大器电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程