This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题测量温度 TI 参考设计模拟工程师#39;s 电路:放大器 SBOA323–2018年12月。

Guru**** 2527390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881856/issue-measure-temperature-ti-design-analog-engineer-s-circuit-amplifiers-sboa323-december-2018

主题中讨论的其他器件:LMV324

尊敬的先生:

我通过 NTC 测量温度。 我更喜欢 TI 参考设计 模拟工程师电路:放大器 SBOA323–2018年12月。使用 NTC 电路进行温度感应。 我完成了测量范围选择-20至105度的设计。 根据选择的 NTC 值,我们找到了 R1 7.54K。 我们选择了最小输出为0.5V,最大输出为2.7V。

但根据计算结果,我们发现-20度0.237,105度发现3.07V。 基准电压我将整个分压器从3.3V 设置为。 找到1.56V。

计算得出的增益为0.78。 然后根据 R3找到220R,相对于 R1 1K .actual 1.22。

根据该增益值,增益选择后,我无法根据需要找到输出。

请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    您是否有可以分享的原理图?  我想确认我已正确理解您。

    您是通过手动、仿真还是通过实际构建电路来计算输出范围?

    您需要考虑的一点是、温度范围相当宽。  因此、非 NTC 电阻器的值也可能存在一些漂移。  请发送原理图、我们可以从此处开始。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danil,

    感谢您的回复。

    是的、我参考 TI 文档参考放大器 SBOA323来手动计算范围。

    我正在与您分享原理图 。 请检查并恢复。 我也将共享 NTC 温度表供您参考。

    我通过使用简单的分压器准备的基准电压。

     

    在该电路中,R307考虑0欧姆。

    R306的计算方法为 Rjmin X RJ max 的根,如下表所示。

    温度(°C) 电阻、单位为欧姆
    -20 96607
    -15 72809
    -10 55253.
    -5. 42292
    0 32640.
    5. 25390
    10. 19901
    15. 15713
    20. 12490
    25 10000
    30 8057.
    35. 6532.
    40 5327
    45. 4364
    50 3598
    55 2980
    60 2484
    65 2080
    70 1750
    75 1476.
    80 1253.
    85. 1070
    90 916.5.
    95 787.7
    100 679.7.
    105. 588.3

    从您的角度展望未来。  

    此致

    Mohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    我已经查看了您的原理图、并为您提供了几条意见。  请注意、我假设您的 NTC 位于电阻分压器的顶部。

    在 高电压情况下、NTC 阻抗降至~600欧姆、这会导致输入共模电压接近3.11V。  这超出了 LMV324的输入共模范围、该范围距高电源仅800mV。  因此、如果您选择使用 NTC 与10kOhm 电阻器的这种组合、您将需要具有更宽输入共模范围的放大器、甚至可能需要轨到轨输入。

    2. 要在低温下实现500mV 的输出电压和在高温下实现2.7V 的输出电压、您需要两种不同的反馈阻抗。  您不能使用相同的反馈电阻器并获得所需的输出电压。 我建议您遵循指导手册(SBOA323)中所述的流程。

    3 、由于0.1uF 的负载电容非常大、因此如果没有某种补偿方式、我几乎可以保证电路不会稳定。  我们在 TI 高精度实验室中深入讨论了这个问题及其解决方案。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danil,

    感谢您发送邮件。 请讨论并分享解决方案。

    Regads

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    您的原理图完全令人困惑。 您能不能发布准确显示的原理图(每个细节!) 您正在做什么、无需猜测和假设?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    此问题是否已解决?

    我看到您已将我之前的帖子标记为已解决、但我不确定问题是否已解决。

    如果我没有收到您的回复、我将假定我之前的回复已足够。

    此致、

    Daniel