This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171-Q1:OPA4171-Q1

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874311/opa4171-q1-opa4171-q1

器件型号:OPA4171-Q1

您好!

对于高电压、我将在差分放大器模式下使用 OPA4171-Q1运算放大器

输入 V.in 1= 250V 直流 V.in 2=-250V 直流。 您需要知道如何为相同的输入阻抗选择输入阻抗。

必须保持的最小输入阻抗是有任何经验法则等的

您能给我提供相关的应用手册吗?

相关信息

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    您能否显示原理图? 请详细说明您的使用方法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    这是一个需要完成的新设计、所以我正在搜索电路

    和设计相关文档。

    此致、

    Siddharth Sangam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我建议阅读"高电压测量注意事项"和 "HEV/EV 应用中的电压和电流感应"。 我认为"高电压测量的注意事项对于如何为您的设计确定输入电阻器的大小而言将是最有用的。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    我将检查您共享的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我希望这是您正在寻找的内容。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Tim Claycomb