This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:OPA 380可进行偏移电压调试

Guru**** 2383610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA380, OPA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892963/opa380-opa-380-possible-offset-voltage-debug

器件型号:OPA380
主题中讨论的其他器件: OPA300

你好  

我有以下 TIA 设计、使用 OPA 380来测量我们的太阳能跟踪器的太阳照度。 我的带宽要求非常低。 约为10kHz。  

R2 = 0欧姆、R3 = DNP。 因此 IN+为0V。  我的光电二极管的电容为40pF、偏置电压为0V。  

R1为300K。  R4和 C4是我已经放置的低通滤波器选项、但现在 R4 = 0 Ω、C4 = DNP。  

该设计工作正常、但当光电二极管不暴露在任何光线下时、TIA 输出端的电压不为零会出现问题。 根据光电二极管数据表、暗电流仅为5nA、对于300、000的 TIA 放大、该值应仅提供1.5mV。 但我测量的是26mV。  

我测量到 IN-处的电压大约为24mV-26mV。 不确定此电压来自何处。 这是放大器的失调电压吗?  

OPA 380的偏移电压数据表中的偏移电压为26uV。 所以我有点困惑。  

为了调试更多内容、我还移除了 R2并在 IN+上连接了偏置。 当我将 IN+上的电压从0V 增加到26mV 时、输出电压保持在26mV。 对于 IN+中的任何其他增加、输出电压和 IN-都密切跟踪偏置电压。 我不知道如何解释这一点。

1)查看数据表第一页中 OPA380的方框图、看起来 IN+(PIN2)和 IN-(引脚3)之间没有虚拟接地。 是否有人可以通过此方框图解释 OPA 380的架构?  

2) 2)我看到的是失调电压问题吗? 如何纠正此问题? 我认为对 IN+应用偏置会使输出归零、如数据表第11页所述、但它似乎不起作用。

除了这个问题、TIA 在任何照明条件下似乎都能正常工作。 但是、由于该失调电压、我无法进行任何低于1000lux 的测量、光电二极管的电流约为100nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    您提供的原理图未显示电阻器值、您是否也可以包含该值?

    如果光电二极管与放大器断开连接、是否仍然可以看到偏移?

    您是否在放大器的同相输入端看到了相同的偏移?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    我在写操作中突出显示了电阻器值。 我在下面再次给出了这些建议。 如果您仍需要我在原理图中展示它们、请告诉我。  

    R2 = 0欧姆、R3 = DNP。

    R1为300K、R4 = 0欧姆

    如果光电二极管与放大器断开连接、是否仍然可以看到偏移?

    a)是的。 在光电二极管断开连接的情况下、其读数仍为~ 26mV。 我已经测试了4个电路板、它们都是~ 26mV

    您是否在放大器的同相输入端看到了相同的偏移?

    a)否 在我的应用中、R2 = 0欧姆、它短接至 GND。 它在万用表上的读数为0V。  

    对于调试、我连接了一个偏置、并且同相输入遵循偏置电压。  

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    OPA380与任何其他 OPAMP 一样、无法完全降至0V、但会在略高于0V 的电压下饱和。 多少取决于负载电流:

    您应立即阅读数据表的第10页和第11页!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    是的! 这是完全有意义的。 我读过数据表、但我想不能将这两者放在一起。 感谢您的帮助。  

    我有一些后续问题。

    1) 1)从第10页可以明显看出、如果没有负电源、就无法将输出电压读数设置为0V。  

    但是、在第11页中、参考图4、可以将 IN+偏置、以便在光电二极管不暴露于光中时提供真正的零光电二极管测量值。 图4似乎没有负电源。 那么、我在这里说过、即使是图4、由于电压输出摆幅受负轨限制、输出端也无法读取0V 电压?  

    2) 2)我遇到的另一个问题是关于数据表第1页中的方框图。 连接到引脚3的第一级运算放大器似乎没有直流负反馈? 对此处的 PIN2和引脚3如何具有虚拟接地有一点困惑。 第一阶段的目的是什么? 似乎是某种滤波器、但我不确定。  

    3) 3) OPA 380的设计与 OPA300等运算放大器相比、更适合跨阻应用的确切程度如何? 非常好奇、因为 OPA380被称为跨阻放大器、而其他则被称为通用低噪声放大器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    1) 1)图4中的放大器在正输入端偏置。 在这种情况下、放大器不会被驱动到接地端。 该文档以"真零"表示偏移最小化、输出与偏置电压非常匹配。

    2) 2)请看数据表第9页的"基本操作"部分、该配置有助于最大限度地减小 OPA380的失调电压。 第二个放大器是第一个放大器的负反馈、并在复合配置中使用。 如果您有兴趣深入了解以下内容、请查看以下文档:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt204/slyt204.pdf (特别是自动置零部分)

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa002/sboa002.pdf

    3) 3)除了噪声和失调电压之外、将 OPA380与 OPA300搭配使用以用于跨阻应用的主要优势是其低输入电容。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    非常感谢。 感谢您和 Kai 的快速回答。  

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai