This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:麦克风电路

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2348, TLV316, TLV2314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900802/opa2348-microphone-circuit

器件型号:OPA2348
主题中讨论的其他器件: TLV316、 TLV2314

您好、先生、

麦克风规格: -35dB (灵敏度) , 60dB (SNR)

声距:70dB @ 6m

经过放大器电路后、我们希望获得大约300mV 的输出。

我们需要多大的放大倍数来进行设计?
您是否有任何推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果是典型的麦克风说明、则0dB = 1V/Pa = 94dB (SPL)。 70dB (SPL)表示0.063Pa。 而-35dB 的敏感性会导致在70db (SPL)下信号为0.018V x 0.063 = 1.1mV。 因此、对于300mV 输出电平、您需要大约为因素270的总增益。

    为了推荐合适的运算放大器、我们需要知道我们所说的麦克风类型。 是动态麦克风还是驻极体麦克风? 请提供有关麦克风的更多详细信息。 您是否有麦克风数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的帮助!

    是的、Jason。  在这里、器件型号和/或数据表肯定会有所帮助。  如果您认为有任何其他信息是相对的、请告知我们。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Daniel:

    请参阅以下文档

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../WM_2D00_61A_2800_A-mic-_8F893C68F8662900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可能希望了解一下此 TI 参考设计:

    e2e.ti.com/.../tidu765.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    Kai 建议的资源非常好、可能正是您所需要的。  我在 Adobe 中没有正确的字体可用于阅读您的 pdf、但从图像中我猜麦克风是驻极体。

    在选择放大器时、我认为您应该考虑您的电源问题和可用的电源轨。

    我不是这个主题的专家、但我很快就完成了这个设计方法、我很有信心我们能够找到适合您需求的东西。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、它是驻极体麦克风:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Daniel:

    <1>

    是否有使用3、.3V 的设计?

    如果可能、我们希望设计低功耗。

    <2>

    您推荐哪一    款反相放大器和同相放大器?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    可接受多少电源电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    因为我们需要大约因子270的总增益。 带宽为20kHz。
    我想我们有两种方法。 您推荐哪一个? 还是有更好的方法?

    使用2级设计:OPA2348 (1MHz)
    Iq = 45uA x 2 = 90uA
    2.使用1级设计:TLV316 (10MHz)
    Iq = 0.4mA


    <2>
    我们看到该文件说:
    与同相放大器相比、反相放大器可以实现更低的噪声。 但 R1电阻必须高于 C3阻抗

    但是、如果我们使用3.3V 电源。 R1电阻不能过大(约为2.2k)

    那么、我们应该使用这种设计方法吗? 或者是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    使用两个级将为您提供能够选择两个不同器件的优势。  因此、您可以将第一级用作低噪声、高增益级、并将第二级用作输出信号最大化。  您还可以使用较低的 GBW 器件、如此处所示。  但是、这会使事情复杂化、并可能需要更多电流。  您应根据您的最高规格优先级进行选择。  哪一项更重要、噪声或功率?

    我的建议是使设计尽可能简单。  如果您完成了设计过程并意识到您宁愿有两个阶段、那么您可以进行切换。

    关于第二点、我找不到文档中提到这一点的位置。  请指出这一点吗?

    R1值较低的主要缺点是需要的 C3越大、噪声增益也越大、如所述。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我会使用 TLV2314来实现它:

    e2e.ti.com/.../Jason_5F00_mic_5F00_tlv2314.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅第4页第6页

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    不要忽略驻极体麦克风本身的噪声贡献! 麦克风的敏感度为-35dB 意味着信号为18mV。 62dB 的信噪比可提供14.3µV μ V 的噪声信号。 乘以270的增益、放大器输出端的噪声信号为3.9mV。 但我建议的放大器的噪声级别仅为500µV μ V:

    因此、噪声只会增加到

    sqrt (3.9mV^2 + 500µV^2)= 3.93mV

    这是20 x log (3.93mV/3.9m)= 0.07dB (人类耳无法检测到)的差异:-)

    因此、寻找具有更低噪声的放大器毫无意义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您指出这一点。

    如果采用给定的配置、则可以使用 R2控制增益。  因此、通过增大 R2、您可以增大增益。  现在、很明显、如果我们使电阻器过大、那么热噪声会成为一个问题。  然而、噪声增益由 R2与 R1之比控制。  因此、我们可以增加增益、而不必增加噪声增益。

    我认为这里的假设是、在采用同相配置的情况下、您的信号增益和噪声增益等式将是相同的:1 + R2/R1。  因此,增加一个将以同样的比例增加另一个。

    我没有运行 Kai 的仿真编号、但他的观点非常出色。  如果麦克风不是很好、那么放大器上的噪声应该是多低就没有限制了。  除此之外、您只需为无法使用的性能买单。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的解释~

    此外、我想问几个问题

    1. 为什么不使用与 R3、C3/R4、C2、R7、C5/R8、C4相同的设计。 有什么特殊原因吗?

    2. 我可以将 OPA2348用于您的电路图吗? 性能是否相似?

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    总增益为270意味着每级增益系数 SQRT (270)= 16.4。 对于20kHz 带宽、OPAMP 在20kHz 时应具有系数10的最小增益保留(环路增益)。 结合增益系数16.4、需要在20kHz 时具有10 x 16.3 = 163开环增益的运算放大器、这将转换为3.26MHz 的单位增益带宽。 因此、我选择了 TLV2314、这是一款具有低电源电流的低成本3MHz 运算放大器。 与 TLV2314相比、OPA2348速度不够快、会产生大量失真。 此外、OPA2348在20kHz 时无法提供必要的增益:

    e2e.ti.com/.../Jason_5F00_mic_5F00_opa2348.TSC

    另一方面、TLV2314在10kHz 时产生的失真非常小、并且不会降低频率响应性能:

    参考您的另一个问题:选择第一级的反馈电阻器为低欧姆、以保持低噪声。 在这里、信号仍然很小、低欧姆反馈电阻器不会对电源电流产生太大的影响。 另一方面、第二级不需要低欧姆电阻器、因为信号要高得多(系数16.3)、反馈电阻器不会对噪声产生太大影响。 因此、增加反馈电阻有助于保持额外的电源电流较低。 当然、如果不需要最低噪声、您也可以在第一级采用更大的反馈电阻器。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您运行数学并提供仿真。

    我认为从您的 GBW 计算中可以清楚地看出、为了不必使用高速放大器进行设计、这两级路由是值得的。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢~

    我想问您的最后一个问题。
    如果我直接输出到 MCU (ADC),能否移除 C6、R9、R6?

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、C6和 R9应该被移除、除非您需要同样为负的信号。 另一方面、R6可以保持在适当位置、并且可以是 RC 电荷反冲滤波器的一部分。 该滤波器的尺寸主要取决于使用的 ADC。 然后、R6将 OPAMP 的输出与存储电容器隔离、并确保稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果 C6的用途是交流耦合、但您使用的是单电源系统。  我认为这在这种情况下毫无意义、我认为这正是凯先生所提到的。

    连接到 ADC 会更复杂一点、具体方法取决于您使用的 ADC 类型和类型。  如果您需要有关此方面的帮助、我建议您使用几种资源。

    请观看有关 ADC 的德州仪器精密实验室系列视频。  它们深入涵盖了多个主题、包括一个非常详细的 SAR ADC 输入驱动器设计分步过程。

    2. 挑选好 ADC 后、您可以再次在 e2e 上发帖、让该团队的工程师提供进一步帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    谢谢~

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为 Jason 提供帮助。

    此致、

    Daniel