Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR300EVM, TINA-TI
Thread 中讨论的其他器件:、 TINA-TI
我目前正在使用评估板评估 XTR300。 我注意到、在默认电路板配置下、50Hz 以上的任何输入信号都会失真、因此在1KHz 时、输入/输出比(增益)不再保持不变。 因此、我执行了一些修改、允许1KHz 信号通过而不会出现太多失真:
C3从47nF > 3n3F
C1从10nF > 1nF
注意:新值由实验(试验和错误)选择、此时没有进行其他更改。
不幸的是、我注意到这些修改也导致了特定的25KHz 三角噪声、输出信号上叠加了40mVpp、我猜是由于电路变得不太稳定?
那么、我的问题是、在允许传递1KHz 信号的同时、是否可以避免这个三角噪声(或任何其他过度噪声)?
我可以/应该考虑其他任何修改?