This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:负电源?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875495/amc1301-negative-supply

器件型号:AMC1301

您好!

我想使用 AMC1031在分流器上进行电流感应。 根据数据表、电源电压可以是+5V 或+3.3V。

输入电压范围为+/- 250mV。 很好。

但是、我想确定... 假设输入电压为-200mV、固定增益为8.2、输出电压为-1.64V。

但是、由于电源电压为单极正电压、我想知道在 Vout 上会出现什么负值?

输出端是否有某种 H 桥、它基本上可以反转电压以获得负电源电压?

我想用某种方式确认放大器实际上可以从单极电源输出负电压、

并获得有关输出级整体效果的精度(例如晶体管配置、H 桥)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y:您好、

    AMC1301在隔离边界的两侧都有一个单电源。  是的、它可以接受-250mV 输入、但输出是施加在1.44V 共模电压上的差分电压。  当输入端为-200mV 时、差分输出电压可达到-1.64 (即 VOUTn 高于 VOUTp)、但 VOUTp 或 VOUTn 均不会低于接地值。